This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:EMIF

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176804/tms320c6655-emif

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件:TMS320C6201

您好!

 我们在 之前的项目中使用了 TMS320C6201 ,它具有 最大频率为200MHz 的32位 EMIF。

目前、我们使用 TMS320C6655、它具有 频率为200MHz 的最大频率的16位 EMIF。

  

那么、您能否确认我们是否能够满足16位 EMIF (6655)中的32位 EMIF (6201)所实现的数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thilak、

    让我看看并返回。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thilak、

    一方面、

    ------------------

      --> C6655 的最大内核频率可以是1.2GHz -- 1200MHz ---- 因此,SYSCLK7 -->即,1.2 GHz 的1/6 = 200 MHz 时钟可由 EMIF 作为外设时钟实现。  

     --> C6201,时钟 速率为200MHz -->请检查它是否能够以200MHz 驱动 EMIF??  

    ----------------------------------

    在 C6657中  

    EMIF16模块旨在为 ASRAM、NOR 和 NAND 存储器等各种异步存储器器件提供无粘结接口。  

    C6657 -EMIF16模块不支持以下特性:

    SDR DRAM、DDR1 SDRAM 和移动 SDR 等同步器件

    •32位模式运行

    有一个用于32位 DDR3的独立 EMIF 接口。 这不同于 EMIF16模块。

    功能

    这在同一个 EMIF 模块中支持同步和异步。

    外部存储器接口(EMIF)能够连接到 SDRAM 或 SBSRAM 以及异步外设。

    这也支持 NOR 和 NAND 等闪存器件。

    ------------------------------------

    就我所知、从理论上来说、32位 EMIF 应该比16位 EMIF 快。 (如果内核以相同频率运行)

    在 Sametime 上,它还取决于哪种类型的存储设备,它与----例如,与  “8位或16位数据宽度”存储设备连接。

    ----

    但是、当谈到 C6201中32位 EMIF 与 C6655的 EMIF16的比较时、 由于内核频率不同、我们只能进行实验和检查。

    例如、在 C6655中、我们可以使用" NOR -写入器"程序、并在闪存到 NAND 存储器中时计算数据速率。

    在 C6201中、您可能已经测量过。 您可以进行比较。

    实际上 、我没有任何具有 C6201 /C6655的 EVM 板要进行实验。

    此致

    Shankari G