This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:GPMC 问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658911/am3359-gpmc-questions

器件型号:AM3359

尊敬的先生:

您能否向我提供以下有关 AM335x 处理器中 GPMC 控制器的查询信息:-

GPMC 控制器支持的最大数据/地址端口是多少?

GPMC 控制器的最大工作频率是多少?

请告诉我 AM335x 处理器中此 GPMC 控制器的硬件端口列表。

请向我提供此 GPMC 控制器的时序图(读取/写入操作)。

此致、

穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Muthu S"] GPMC 控制器支持的最大数据/地址端口是多少?

    8/16位数据总线,最大256MB 单芯片选择的地址空间、总共512MB 地址空间。

    [引用 user="Muthu S"] GPMC 控制器的最大工作频率是多少?

    100MHz

    如需更多信息、请阅读 AM335x TRM Rev. P 的第7.1节和 AM335x 数据表 Rev. J 的第7.7.1节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您的回复。
    我将仔细检查并提出进一步的问题。

    此致、
    穆苏-西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    请告诉我在单个时钟中是否有其他选项(端口)可用于交换32位数据? 运行该端口的最大时钟频率是多少?

    此致、
    穆苏-西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、AM335x 器件没有如此宽/快的任何并行接口。