This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5502:推荐 NOR 闪存供应商

Guru**** 2958060 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658739/tms320vc5502-recommend-nor-flash-supplier

器件型号:TMS320VC5502

尊敬的 DSP 团队  

我们一直在 TMS320VC5502中使用 Spansion (S29AL008J55TIFR2) NOR 闪存

但是、我今天不能等待交付 Spansion 内存。

那么、您能否推荐其他供应商、也不能闪存其他供应商?

谢谢

此致

Gerald

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    您可以在网络中搜索具有相似参数的 NOR 闪存、例如封装 TSOP-48、尺寸8Mbit、电源电压等
    我在短搜索后找到了 SST39LF802C 和 M29W800DB70N6E:



    BR
    Tsvetolin Shulev