This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:LPDDR2连接

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658829/am4372-lpddr2-connections

器件型号:AM4372

我想将16位 LPDDR2模块(IS43LD16640C-25)与 am4372处理器配合使用、但我不确定数据表中有关 LPDDR2的部分(5.13.8.2.2.3.1):

数据表中的图5-79错误:处理器的 DQS1线路连接到内存模块的 DQS0和 DQS1线路、内存的 DQS0应该连接到处理器的 DQS0。 我弄错了吗?

我的 LPDDR2模块只有一个 CKE 信号、而 am4372有 CKE0和 CKE1。 如何连接该信号、或者处理器无法与 IS43LD16640C-25配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您将此事提请我们注意。 这是图5-79中的一个拼写错误。 处理器端的 DQS1/DQM1是重复的。 它应该是内存 DM0/DQS0的 DQS0/DQM0和内存 DM1/DQS1的 DQS1/DQM1。 关于 CKE、您应该使用 CKE0。 我假设您的存储器也只有一个 CS、因此您应该将其连接到 CS0。