This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-C6748:如何使用 LCDK C6748上的 Processor SDK C6748更改 MAC 地址?

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658044/rtos-processor-sdk-c6748-how-to-change-mac-address-with-processor-sdk-c6748-on-lcdk-c6748

器件型号:PROCESSOR-SDK-C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

最近、我在同一网络上运行了两个板。 为了防止网络冲突、我想更改这些电路板上的 MAC 地址。 我在 PDK 封装中查找了 Nimu_emacExample_lcdkOMAPL138C674xBiosExampleProject、但可以找到一个更改 MAC 地址的位置。 是否仍要使用  LCDK C6748上的 Processor SDK C6748更改 MAC 地址? 如果有、如何配置? 谢谢您、Adv。

我的环境是 CCS 7.3、 processor_sdk_rtos_omapl138_4_00_00_04、LCDK C6748。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过修改 MACADDRLO 和 MACADDRHI 寄存器来重新编程 MAC 地址。 查看 PDK 中的 EMAC_coreInit()函数。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复,Yordan Kovachev。 我已经检查了 EMAC_coreInit()函数并发现它修改了 MACADDRLO 和 MACADDRHI 寄存器。 这意味着我应该在运行 EMAC_coreInit()函数后重新对寄存器进行编程。 那么,EMAC_coreInit()函数何时运行? 如果我对寄存器进行了重新编程、它会立即生效吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]那么 EMAC_coreInit()函数何时运行? 如果我对寄存器进行了重新编程、它是否会立即生效?[/QUERP]

    修改函数后、您需要重新编译 EMAC 示例和电路板库、然后加载并运行程序。 此函数是 EMAC 低电平驱动器(是 NIMU 示例的初始化部分)的一部分。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Yordan Kovachev。 我已经解决了这个问题。 MAC 地址首先在 NIMU_GET_EMAC_INFO ()函数中获取。 对于 C6748 LCDK、此函数作为硬编码 Mac 地址实现、而不是从 bootcfg 寄存器获取。 我在我的代码中有覆盖 NIMU_GET_EMAC_INFO ()函数(注释出原始函数并将其外部输出)。 它工作正常。