This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:uBoot SPL 引导在 crt0.S 处挂起:LDR sp、=(CONFIG_SPL_STACK)

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657960/linux-tda2exevm-uboot-spl-booting-hang-at-crt0-s-ldr-sp-config_spl_stack

器件型号:TDA2EXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA2E

工具/软件:Linux

这个话题让我感到困惑。 是否有提示?

TDA2E MPU。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、是否有适用于 TDA2Ex 的有效 uboot 代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种软件?

    VisionSDK 的 Linux 版本支持 TDA2Ex 修订版 C 或更高版本的 EVM:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    我使用的软件是 processor_sdk_vision_03_02_00_00.exe (Windows 安装程序包),而不是 Linux 版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Windows 安装程序适用于在所有内核上运行 BIOS 的 VisionSDK 版本。

    您能否下载 Linux 版本并尝试运行它(请参阅 VISION_SDK/docs/Linux/VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf)?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、谢谢、我明白了。 我将升级旧版本 VS2.8