This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:PRU EtherNet/IP 适配器中的 DLR 示例

Guru**** 2963310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658370/am3356-dlr-example-in-pru-ethernet-ip-adapter

器件型号:AM3356

您好!

让我谈谈 AM335x PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 的下一版本中的 DLR 示例程序。

现在是否发布了版本01_00_02_00的下一版本差异?
您能告诉我、如果您更改、会有什么区别吗

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、与今天一样、我们没有计划在 PRU-ICSS EIP 的下一个版本中对 DLR 进行更改
    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula-San

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须