This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:视频编码器的颜色控制

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658475/tda3mv-color-control-of-video-encoder

器件型号:TDA3MV

你(们)好

我们使用的是 Vison SDK 3.0、电路板显示 输出为 CVBS。

我们需要调整 CVBS 输出的对比度、色调、亮度和饱和度。

请告诉我如何 更改对比度、色调、亮度、饱和度值。

谢谢

JP PARK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 ForTDA3xx 器件、您无法更改 BCHS 亮度/对比度/饱和度/色调值、因为没有硬件支持。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rishabh

    感谢您的重播。
    无法通过 VENC_GAIN_U、VENC_GAIN_V、VENC_GAIN_Y 的寄存器更改亮度/对比度/饱和度/色调值?

    谢谢
    JP PARK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些是 NTSC/PAL 显示屏所需的模拟增益。
    BCHS 操作应在 DSS 内的数字数据上完成。
    为什么需要更改 BCHS?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。
    以提高图像质量。

    此致、
    JP PARK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我之前所说、DSS 不支持此功能。
    您应该在算法中或在捕获端执行该操作。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh

    感谢您的回复。

    此致、
    Rishabh