This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:Linux 内核模块和内核封装

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658318/linux-dra726-linux-kernel-modules-and-kernel-packaging

器件型号:DRA726

工具/软件:Linux

如何将所有内核模块和内核放入一个软件包中?

当我进行现场更新时、用273个内核模块更新内核大约需要20分钟。 每个封装具有一个模块的效率不是很高。

我在 Yocto 博客上尝试了一个建议、最终我得到了一个 RPM 软件包、其中没有任何内容。

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    我已将您的问题转交 Yocto 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    谢谢、但我想知道这个。 我有第一行、但缺少第二行

    PACKAGESPLITFUNCHS_REMOVE ="SPLIT_kernel_MODULE_PACKAGE"
    files_kernel-modules ="/lib/modules{kernel_version}/*/etc/modules-load.d /etc/modprobe.d

    不过、如果我在一个文件中包含内核和模块、其中包含用于在 QSPI 中刷写器件树和 uImage 的脚本、那会更有用。

    这是一项改进、内核的更新从大约20分钟到2分钟。

    Michel Catudal
    ACTIA Corp.