This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:SD 卡引导失败

Guru**** 2958450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658697/am3703-sd-card-boot-fails

器件型号:AM3703

我正在尝试引导设备(Overo EarthStrom COM)、并将 Yocto Rocko 安装在 microSD 卡上。  

我正在使用  github.com/.../u-boot 上的 u-boot (c761a7e)的最新提交。

u-boot 似乎无法识别 microSD 卡、它会显示以下错误。 此问题的原因可能是什么? 我们将感谢您的任何帮助。


U-Boot SPL 2018.01 (2018年1月23日- 10:08:57)
尝试从 MMC1引导
未找到 MMC 设备0
SPL:找不到 MMC 设备。 错误:-19.
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置电路板###


MMC/SD/SDIO 卡支持的 Menuconfig: