This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:用于 EVMK2H 的测试软件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658646/ccs-66ak2h14-test-software-for-evmk2h

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我有 EVMK2H 评估模块、我想运行一些测试软件。 我安装了 Code Composer 7.2并正在下载 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 04_02_00_09。 有人能告诉我处理器 SDK 中是否有一些电路板测试软件、以及我在哪里可以找到它吗?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    请指出您希望在定制硬件上测试哪些功能、以便我们提供适当的指导。

    通常、我们建议用户为平台创建一个 GEL 文件、并在测试任何其他接口之前测试仿真、时钟、上电和 DDR 功能。 对于简单的诊断测试、我们提供了加电自检功能、如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_POST

    此外、Processor SDK RTOS 发行说明还指出、我们在这些器件上支持的所有驱动程序软件、每个驱动程序都有一个关联的示例、可以运行该示例来测试外设功能。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes

    对于使用 Processor SDK RTOS 引导加载程序进行引导加载、您可以在此处查看引导加载程序说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Boot

    提供了闪存写入器实用程序、可帮助您签出、读取和写入引导介质。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    大家好、感谢您回复我的帖子。 很久以前、我使用过 EVM、之后我使用了一个位于处理器 SDK 中某些"板"目录中的二进制文件、并且能够测试存储器和 UART IF。 我认为可能有一些"平台"测试、但我认为已经弃用了。 这是很久以前、现在我有了一台新计算机、我需要加载正确的软件以开始使用 EVM 并了解66AK2H14的工作原理。

    我正在寻找任何东西来测试 EVM 板上的 ARM 内核或 DSP 内核。

    谢谢、
    Joe