This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:如何在 V2W 网状生成工具上设置 VGA

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656328/rtos-tda3xevm-how-to-setting-for-vga-on-v2w-mesh-generation-tool

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

我们正在 TDA3x 上开发 VGA 分辨率的 SVM。

因此我尝试创建新的 v220.bin。

srv_params.txt 中的修改如下。

--------------------------------------------

/*
*内的环视输出分辨率和起始位置
* 1920x1080屏幕
*
SRV_outputWidth 720
SRV_outputHeight 480
SRV_outputStartX 0
SRV_outputStartY 0

----------------------

但 V2W 网格生成工具崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要对 Mesh 生成工具以及环境视图算法进行源代码访问。 请通过指定的现场支持请求。

    此致

    Shashank