This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:器件树 ECAP 通道配置

Guru**** 2962690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658618/linux-am3358-device-tree-ecap-channel-configuration

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我想通过 ECAP 模块从 am3358控制 RGB LED。 LED 连接到

ecap0:(A13) McASP0_aclkx.ehrpwm0A   

ecap2:(U14) GPMC_A2.ehrpwm1A

ecap2:(T14) GPMC_A3.ehrpwm1B

`m 我无法引导系统,驱动程序初始化和从 pinmux 到 ECAP 以及从 ECAP 到 PWM 驱动程序的通道分配是否正确?  

引脚多路复用


   /*RGB LED*/的 PWM 引脚
   PWM_PINS_RG:pinmux_pwmled_pin_r{
      pinctrl-single、pins =<
         0x48 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE6)   /*(U14) GPMC_A2.ehrpwm1A *
         0x4c (PIN_OUTPUT | MUX_MODE6)   /*(T14) GPMC_A3.ehrpwm1B */
      >;
   };
      
   PWM_PIN_B:pinmux_pwmled_pin_b{
      pinctrl-single、pins =<
         0x190 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)   /*(A13) McASP0_aclkx.ehrpwm0A */
      >;
   };


ECAP 模块的使能


/*为 RGB LED*/启用 PWM

epwms0{(&E)
   状态="正常";
   
   ecap0:ECAP@48300100{
      状态="正常";
      pinctrl-names ="default";
      pinctrl-0 =<&PWM_PIN_B>;
   };
};

epwms1{(&E)
   状态="正常";

   eCAP1:ECAP@48302100{
      状态="正常";
      pinctrl-names ="default";
      pinctrl-0 =<&PWM_PINS_RG>;
   };
};


LED 驱动器说明


   RGB_LED{
   
      兼容="PWM-LED";
   
      RGB_LED_r{
         标签="RGB:RED";
         PWM =<&ecap0 50000 PWM_POLICAL_INPLEVINTED;
         最大亮度=<255>;
      };
      
      RGB_LED_g{
         标签="RGB:绿色";
         PWM =<&ecap2 2 50000 PWM_POLICAL_INPLEVINTED;
         最大亮度=<255>;
      };
   
      rgb_led_b{
         标签="RGB:蓝色";
         PWM =<&ecap2 0 50000 PWM_POLICAL_INPLEVINTED;
         最大亮度=<255>;
      };
   };


谢谢

Stefan