This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:EtherCAT 主站端口

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658167/linux-am4379-ethercat-master-port

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux的

我想将 IGH 代码移植到 BeagleBone、但它已经过时、 请访问 www.ti.com/.../beaglebn。 我可以使用4379IDK 套件吗? 什么是高级电路板和相应的移植教程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有点困惑。 想要将 IGH EtherCAT 主站从 BeagleBone 或移植到 BeagleBone 板?
    请向我们详细介绍当前运行的是哪款电路板的 IGH、以及处理器 SDK (PSDK)的版本。 另外、让我们知道您尝试移植哪个板和 PSDK、以便我们更好地为您提供帮助。

    谢谢、
    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没有解释我的意思。 我没有运行 IGH 主站、因为 BeagleBone 无法购买它。是否有任何其他板可以运行 IGH 主站?感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以  获得 AM3359 ICEv2板、而不是 BB

    谢谢、

    Paula