This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:null src_decode_display 失败

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658452/linux-tda2evm5777-null_src_decode_display-failed

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件: DRA742PMPDRA752

工具/软件:Linux

大家好

我使用的是带有 sdk03_01_00_00 (Linux)的 tda2evm5777 CPU 板

我尝试运行 usecase "null_src_decode_display":

 [host][host ] ========================================================                     
 [HOST][HOST ] 链运行时编解码器类型选择菜单                     
 [host][host ] ========================================================                     
 [主机][主机 ]                                                                
 [host][host ] 为 MJPEG 输入"0"                                           
 [主机][主机 ]                                                                
 [host][host ] 为 H.264输入"1"                                           
 [主机][主机 ]                                                                
 [host][host ] 输入选项:                                                 
 [主机][主机 ]                                                                
1                                                                               
 断言(nullSrcLink_tsk.c|NullSrcLink_create|1095)                             

在我的源文件中:
pObj->fpDataStream[Chid]=
fopen (pPrm->channelParams[Chid].nameDataFile、"rb");
//vps_printf ("打开文件:%s\n"、pPrm->channelParams[Chid].nameDataFile);
osa_assert (pObj->fpDataStream[Chid]!= NULL);


看起来无法读取 h264文件、但我确定 我已将704x400_00.h264和704x400_00.hdr 放入 SD 卡/rootfs/home 中

我的另一个源文件:

#define ENCDEC_MAX_FRAME_WIDTH   (704)
#define ENCDEC_MAX_FRAME_HEIGHT  (400)

strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameDataFile、"/home/704x400_00.h264、260");
strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameIndexFile、"/home/704x400_00.hdr、260");

任何建议

太多泰国人了!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查以下内容是否有帮助?

    https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/p/639881/2391227#2391227 

    https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1020/p/653540/2410531 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad
    我读过这两个案例、我没有安装 ffprobe 工具、我只是尝试了704x400.zip、但无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的日志



    U-Boot SPL 2016.05-00008-g1fbee98-M脏(2018年1月22日- 11:22:11)
    DRA752-GP ES2.0
    HS200_1_8v 无 pinctrl
    无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
    **第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
    尝试从 MMC1引导
    读取 dra7-ipu2-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载远程控制 IPU2时出错!,继续引导...
    读取 dra7-dsp1-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载 remotecore DSP1时出错!,继续引导...
    读取 dra7-dsp2-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载 remotecore DSP2时出错!,继续引导...
    读取 dra7-ipu1-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载远程控制 IPU1!,继续引导时出错...
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img


    U-Boot 2016.05-00008-g1fbee98-脏 污(2018年1月22日- 11:22:11 +0800)

    CPU:DRA752-GP ES2.0
    型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版 H.0
    DRAM:4 GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    **第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
    错误:找不到分区:'UserData'

    在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI:SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:2 1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    2ms 内读取165个字节(80.1 KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    在93ms (36.4 MIB/s)内读取3552056字节
    在11ms 内读取106665字节(9.2 MiB/s)
    正在从 mmc0引导...
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x363338]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8ffe2000,结束8ff0a8... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.84-00012-gf07f446-m脏(root@lly)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#3 SMP 优先于 Mon Jan 22 11:22:27 CST 2018
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器放电模型:TI DRA742
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000040300000、大小为3 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]保留内存:创建了0x000099000000的 CMA 内存池,大小为80 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x00009e000000的 CMA 存储器池、大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a1000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a3000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a9000000、大小为64 MIB 的 DMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@A9000000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA752 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef62b000 s14912 r8192 d21952 u45056
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:243264
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUID =f0d4cb97-02 RW rootwait ip=none mem=1024M
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:410844K/979968K 可用(6619K 内核代码、319K rwdata、2388K rodata、340K init、290K BSS、 364324K 保留、204800K CMA 保留、234496K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08d402c (9009KB)
    [0.000000] init:0xc08d5000 - 0xc092a000 (340KB)
    [0.000000] .data:0xc092a000 - 0xc0979d60 (320 KB)
    [0.000000] .bss:0xc097b000 - 0xc09c3800 (290KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000016]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000332]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000341] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000780]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000796]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000803]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.000808]更新内核命令行。
    [0.000821]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000833] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000930]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000940] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001482]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001499]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001524]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001537]正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001548]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001559(2004)初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001586] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001786]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001802]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001812] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001845]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
    [0.080062] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.080131]带来了2个 CPU
    [0.080144] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080150] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080155] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080537] devtmpfs:已初始化
    [0.109175] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.110149] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.312202]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.312222] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.316457] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.317309] NET:注册协议系列16.
    [0.318240] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.340215]空闲:使用调速器梯
    [0.370241] cputidle:使用调速器菜单
    [0.378682] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.385088] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.401101] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.401115] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [0.410318]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.410328]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.41071] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.410800] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表 I688所需的 SRAM 池
    [0.411381] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.451454] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.452609] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.457276] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.461641]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.461826]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.461986] OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU 已注册
    [0.462141]已注册 OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.462430]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.462618]已注册的 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU
    [0.465620] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.481058] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    [0.553386] pcf857x 0-0020:探测
    [0.553945] pcf857x 0-0021:探测
    [0.554096] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.554483] OMAP_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.554685]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.554738] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.554780] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.554788] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.554812]已注册 PTP 时钟支持
    [0.554859] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.555608] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.555911] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.556239]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.557072]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.567729] NET:注册协议系列2.
    [0.568226] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.568290] TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.568415] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.568461] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.568491] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.568701] NET:注册协议系列1.
    [0.568972] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.568981] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.568987] RPC:注册 TCP 传输模块。
    [0.568994] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.569991]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.579912] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.580567] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.580595]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.580602]注册密钥类型 id_legacy
    [0.580655] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.581924]退回:池大小:64页
    [0.582074]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.582089]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.582101]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.582134]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.587014] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [0.590215] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.590228]使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [0.590263] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.590284] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [0.620598] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.620772] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.620785] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.620795] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.620805] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.621205] PCI:总线0:快速背对背传输被禁用
    [0.621324] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.621406] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.621421] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.621433] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.621654] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.681445]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.684844] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.69359]控制台[ttyS0]已启用
    [1.697981] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [1.707691] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
    [1.717746][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.723764] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.727560] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.743230]循环:模块已加载
    [1.746742] vmemexp 器件主要数字= 246
    [1.750896]注册了 vmemexp 类
    [1.754610]/dev/vmemexp 器件已注册
    [1.758744] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
    [1.764411] Nand:找不到 NAND 器件
    [1.768199] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.778132] m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    [1.783525]在 MTD 器件 spi32766.0上找到7个部件分区
    [1.789403]在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    [1.794566] 0x000000000000-0x000000040000:"QSPI.SPL"
    [1.800689] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    [1.807023]0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
    [1.81376] 0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    [1.820678] 0x0000001d0000-00x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [1.828074] 0x0000001e0000-00x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    [1.834415] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    [1.842186] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.897104] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.903226] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff3
    [1.913506] libphy:48485000.mdio:探测
    [1.917577] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序未知
    [1.925618] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序未知
    [1.934336] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = e8:EB:11:6a:3a:ea
    [1.941030] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [1.948031] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = e8:EB:11:6a:3a:EB
    [1.956626] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.962851] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.971595] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.977211] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [1.983596] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [1.990152] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    [2.070853] mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.107635] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [2.123078] mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
    [2.138137] mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
    [2.144334] mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
    [2.152106] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.160811] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    [2.166704] Davinci-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
    [2.174360] NET:注册协议系列10.
    [2.179766] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.185009] NET:注册协议系列17.
    [2.189731]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.194134] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.201061]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.207292]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.214002]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.220257]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.228523] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [2.233627]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.240569] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.248001][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.254640][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.261001][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.267848] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    [2.308309] ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
    [2.327051]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [2.333963] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [2.347344] EVM_1v8:正在禁用
    [2.350416] AIC_DVDD:正在禁用
    [2.353568] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [2.357270] ldousb:正在禁用
    [2.360681] ALSA 器件列表:
    [2.363659]#0:DRA7xx-EVM
    [2.367216]正在等待根设备 PARTUUUUID=f0d4cb97-02...
    [2.525674] mmc2:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [2.538346] mmc2:地址为 AAAA 的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
    [2.555243] mmcblk1:mmc2:AAAA SU04G 3.69 GiB
    [2.570491] mmcblk1:P1 P2
    [2.592983] EXT4-FS (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
    [2.604063] EXT4-FS (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
    [3.369003] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [3.374980] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [3.383196] VFS:在设备179:50上安装了根(ext4文件系统)。
    [3.392230] devtmpfs:已安装
    [3.395433]释放未使用的内核内存:340K
    [3.399916]此架构不具有内核内存保护。
    [3.516471] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.543276] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [3.55775]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [3.569453] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [3.587956] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.12!

    [3.620259] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.686576]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [3.696754]随机:systemd-GPT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [3.718428]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    [3.747953] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
    [3.761803]随机:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
    [3.795145]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [3.804668]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [3.814545]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [4.116779] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [4.124618] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [4.132410] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [4.139876] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [4.149330] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [4.198572] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [4.227289] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [4.258587] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [4.287388] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [4.317438] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.347359] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [4.377791] systemd[1]:创建了层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [4.407270] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [4.427848] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.457397] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.487264] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [4.507341] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [4.527311] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [4.557252] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [4.577418] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.607355] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [4.657499] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [4.692172] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [4.719540] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [4.749486] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [4.779399] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.795911] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 OPTS:(空)
    [4.809664] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.877508] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [4.899494] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [4.928090] systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [4.981662] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [5.007420] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [5.027307] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [5.047499] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [5.662666] systemd-journale[155]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [5.989581] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [5.999532] remoteproc0:5502000.IPU 可用
    [6.004978] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [6.014563] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
    [6.026002] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [6.036108] remoteproc1:提供40800000.DSP
    [6.046967] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [6.087838] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [6.124323] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
    [6.165085] remoteproc2:41000000.dsp 现已推出
    [6.177983] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [6.212567] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [6.317559] OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [6.374576] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [6.635439] remoteproc0:注册的 virtio0 (类型7)
    [6.713686] remoteproc1:registered virtio1 (类型7)
    [6.742961] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
    [6.792923] remoteproc2:registered virtio2 (type 7)
    [6.835565] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [6.894124] CAN 设备驱动程序接口
    [6.904705] SCSI 子系统已初始化
    [6.924237] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [6.931154] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [6.973714][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [6.989544] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=358)
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    正在启动网络时间同步...
    [确定]已启动网络时间同步。[ 7.097653] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置1、并行总线扫描已禁用

    [7.151692] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [7.210398] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [7.283702] SCSI host0:AHCI
    [7.286896] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 342
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [确定]已到达目标声卡。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [7.655620] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [7.678658] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    [确定]已启动内核日志服务。
    正在启动电话服务...
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [7.944418] NET:注册协议系列15.
    [确定]已启动电话服务。
    正在启动网络服务...
    [确定]已启动系统日志服务。
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [8.228426] remoteproc0:加电5502000.IPU
    [8.230245]蓝牙:内核版本2.21
    [8.230281] NET:注册协议系列31.
    [8.230283]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [8.230294]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [8.230301]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [8.230327]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    正在启动登录服务...
    正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [8.290911] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    正在启动允许用户会话...
    [8.321912]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [8.329894] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [8.354108]净 eth0:ALE 表大小1024
    [确定]已启动网络服务。
    [8.392798] net eth1: Phy found : id is : 0x20005c7a
    [失败]无法启动 TI 多核工具守护程序。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status ti-mct-demon.service'。
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [8.445490] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [8.462795] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [8.48351] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为9499740
    [8.499405] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
    [8.514614] net eth0:Phy found:id is:0x20005c7a
    [8.551849] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [8.664187] random:非阻塞池已初始化
    [8.669682] remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [8.697868] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.7266855] remoteproc1:为40800000.DSP 加电
    [8.784638] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为7438268
    [8.823889] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [8.829785] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    [8.835743] OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
    [8.953493] remoteproc1:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    [9.011424] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.032204] remoteproc2:为41000000.dsp 加电
    [9.063053] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为7438268
    [9.108381] OMAP_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [9.114276] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    [9.120216] OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
    [9.224819] remoteproc2:远程处理器41000000.dsp 现已启动
    [9.256749] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.307491] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    [9.317007] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    [9.334103] NET:注册协议系列41.
    [9.342488] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    [9.506945] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [9.525233] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [9.538651] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [9.612401] dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.0.auto
    [9.635189] dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.0.auto
    [9.647152] dwc3 48890000.usb: OTG:直到小工具寄存器才可以启动
    [9.658722] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [9.678223] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [9.687316] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [9.708933] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 500、io mem 0x488d0000
    [9.727444]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.737108]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [9.743130] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [9.758303] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2.
    [9.773131] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [9.797370]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.806487]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    binutils-dev
    binutils
    野牛开发
    野牛
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    G++-symLinks
    G++
    gawg-dev
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbc6x
    gdbserver
    gstreamer1.0-libav
    libcairo-perf-utils
    libgmp10
    利比德11.
    libmpc3.
    libmpfr4
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    分配
    swig-dev
    请轻扫

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [确定]启动登录服务。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [10.196874] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已开始网络名称解析。
    正在启动 weston.service ...
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    正在启动 tiipclad-demon.service ...
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [确定]已启动 tiipclad-demon.service。
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]已启动 thttpd.service。
    正在启动 rng-tools.service ...
    [确定]已启动 rng-tools.service。
    正在启动 gdbserverproxy.service ...
    [确定]已启动 gdbserverproxy.service。
    正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
    [确定]已启动 matrix-gui-2.0.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS0

    Arago 2016.12 dra7xx-EVM ttyS0

    dra7xx-EVM 登录:root
    root@dra7xx-EVM:~# cd /opt/vision_sdk
    root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk source ./vision_sdk_load.sh
    [32.985396] DMA:模块安装成功、器件主要编号= 243
    [32.991928] DRV:模块安装成功
    [33.010381] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.84
    [33.020191] cmemk 已初始化
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第11行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第12行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第13行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第14行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第15行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第16行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第17行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第18行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第19行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    更新了0x4A002AC4值00930000
    root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #./apps.out
    [主机] OSA:MEM:0:将0xa0100000映射到大小为0x00100000的0xb6934000
    [主机] OSA:MEM:1:将0x84203000映射到大小为0x0fa00000的0xa6f34000
    [主机] OSA:MEM:2:将0xa0200000映射到大小为0x00040000的0xa6e74000
    [主机] OSA:MEM:3:已将0xa02c0000映射到大小为0x00080000的0xa6eb4000
    [主机] OSA:MEM:4:将0xa0440000映射到大小为0x00200000的0xa6c74000
    [主机] OSA:主机远程日志共享存储器@ 0xa024f140
    [主机] OSA:DSP1远程日志共享存储器@ 0xa02769e0
    [主机] OSA:DSP2远程日志共享存储器@ 0xa029e280
    [主机] OSA:EVE1远程日志共享存储器@ 0xa02c5b20
    [主机] OSA:EVE2远程日志共享存储器@ 0xa02ed3c0
    [主机] OSA:EVE3远程日志共享存储器@ 0xa0314c60
    [主机] OSA:EVE4远程日志共享存储器@ 0xa033c500
    [主机] OSA:IPU2远程日志共享存储器@ 0xa0363da0
    [主机][主机] 42.369029 s:系统:系统 A15正在进行中!!
    [主机][主机] 42.369120 s:系统:IPC:正在初始化!!
    [主机][主机] 42.369120 s:系统:IPC:通知初始化正在进行!!
    [主机][主机] 42.370402 s:系统:IPC:[IPU2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 81)
    [主机][主机] 42.370432s:系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
    [主机][主机] 42.370463 s:系统:IPC:[IPU2]套接字连接成功!! (dst vproc = 1、endpt = 80)
    [主机][主机] 42.370493 s:系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、Endpt = 1024)!!!
    [主机][主机] 42.371652 s:系统:IPC:[DSP1]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 81)
    [主机][主机] 42.371652 s:系统:IPC:[DSP1]套接字信息(系列= 41、dst proc id =-1、Endpt = 81)!!!
    [主机][主机] 42.371683 s:系统:IPC:[DSP1]套接字连接成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 80)
    [主机][主机] 42.371683 s:系统:IPC:[DSP1]套接字信息(系列= 41、dst proc id =-1、Endpt = 1024)!!!
    [主机][主机] 42.372842 s:系统:IPC:[DSP2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 3、Endpt = 81)
    [主机][主机] 42.372842 s:系统:IPC:[DSP2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
    [主机][主机] 42.372872 s:系统:IPC:[DSP2]套接字连接成功!!! (dst vproc = 3、Endpt = 80)
    [主机][主机] 42.372903 s:系统:IPC:[DSP2]套接字信息(系列= 41、dst proc id =-1、Endpt = 1024)!!!
    [主机][主机] 42.373055 s:系统:IPC:通知初始化完成!!!
    [主机][主机] 42.373055 s:系统:MSGQ:MSGQ 初始化正在进行!!
    [主机][主机] 42.373177 s:系统:MSGQ:MSGQ 初始化完成!!
    [主机][主机] 42.373177 s:系统:IPC:初始化完成!!!
    [主机][主机] 42.373208 s:系统:正在初始化 A15链接!!
    [主机][主机] 42.373330 s:IPC_OUT_0:初始化完成- linkid-0x2000000
    [主机][主机] 42.373452 s:IPC_OUT_1:初始化完成- linkid-0x2000001
    [主机][主机] 42.373574 s:IPC_OUT_2:初始化完成- linkid-0x2000002
    [主机][主机] 42.373696 s:IPC_OUT_3:初始化完成- linkid-0x2000003
    [主机][主机] 42.373787 s:IPC_OUT_4:初始化完成- linkid-0x2000004
    [主机][主机] 42.373909 s:IPC_IN_0:初始化完成- linkid-0x200000a
    [主机][主机] 42.374062 s:IPC_IN_1:初始化完成- linkid-0x200000b
    [主机][主机] 42.374245 s:IPC_IN_2:初始化完成- linkid-0x200000c
    [主机][主机] 42.374367 s:IPC_IN_3:初始化完成- linkid-0x200000d
    [主机][主机] 42.374489 s:IPC_IN_4:初始化完成- linkid-0x200000e
    [主机][主机] 42.374611 s:IPC_IN_5:初始化完成- linkid-0x200000f
    [主机][主机] 42.374733 s:IPC_IN_6:初始化完成- linkid-0x2000010
    [主机][主机] 42.374855 s:null_0:初始化完成- linkid-0x2000014
    [主机][主机] 42.374946 s:null _1:Init Done - linkid-0x2000015
    [主机][主机] 42.374977 s:初始化
    [主机][主机] 42.375099 s:null_SRC_0:初始化完成- linkid-0x2000039
    [主机][主机] 42.375251 s:SGX3DSRV_0:初始化完成- linkid-0x2000041
    [主机][主机] 42.375434 s:algorith_0:Init Done - linkid-0x2000031
    [主机][主机] 42.375587 s:algorith_1:Init Done - linkid-0x2000032
    [主机][主机] 42.375739 s:algorith_2:Init Done - linkid-0x2000033
    [主机][主机] 42.375892 s:algorith_3:初始化完成- linkid-0x2000034[36.222711] omap_L3_NOC 440000.OCP:L3应用程序错误:目标3 mod:2 (不可清除)
    [36.247165] OMAP_L3_NOC 44000000.OCP:L3调试错误:目标3 mod:2 (不可清除)

    Vx_zone_init:已启用
    Vx_zone_error:Enabled
    Vx_Zone_WARNINGEnabled
    [主机][主机] 42.376044 s:algorith_4:Init Done - linkid-0x2000035
    [主机][主机] 42.376197 s:algorith_5:Init Done - linkid-0x2000036
    [主机][主机] 42.376380 s:algorith_6:Init Done - linkid-0x2000037
    [主机][主机] 42.376532 s:algorith_7:Init Done - linkid-0x2000038
    [主机][主机] 42.376746 s:DUP0:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.376959 s:DUP1:Init Done - linkid-0x0
    [主机][主机] 42.377173 s:DUP2:Init Done - linkid-0x0
    [主机][主机] 42.377417 s:DUP3:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.377661 s:DUP4:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.377813 s:SYNC_0:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.377996 s:SYNC_1:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.378149 s:SYNC_2:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.378301 s:SYNC_3:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.378484 s:merge_0:Init Done - linkid-0x0
    [主机][主机] 42.378637 s:merge_1:Init Done - linkid-0x0
    [主机][主机] 42.378820 s:merge_2:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.378972 s:merge_3:Init Done - linkid-0x0
    [主机][主机] 42.379125 s:merge_4:Init Done - linkid-0x0
    [主机][主机] 42.379277 s:select_0:Init Done - linkid-0x0
    [主机][主机] 42.379552 s:select_1:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.379704 s:GATE _0:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.379826 s:GATE _1:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.379979 s:GATE _2:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.380101 s:GATE _3:初始化完成- linkid-0x0
    [主机][主机] 42.380253 s:SGXFRMCPY_0:初始化完成- linkid-0x2000040
    [主机][主机] 42.384249 s:SGX3DSFM_0:初始化完成- linkid-0x2000042
    [主机][主机] 42.384249 s:系统:正在初始化 A15链接... 完成了!!!
    [主机][主机] 42.385194 s:OSA:调整全局时间、timeH 为0个单元!!!
    [主机][DSP1] 15.466174秒:***** DSP1固件构建时间:2018年1月23日13:34:29
    [主机][DSP1] 15.466235 s:***系统:CPU 频率 、
    [主机][DSP1] 15.466479 s:System:System Common Init in Progress!!
    [主机][DSP1] 15.466723 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [主机][DSP1] 15.466754 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [主机][DSP1] 15.466754 s:系统:连接到[IPU2]...
    [主机][DSP1] 15.468675 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
    [主机][DSP1] 15.741932 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
    [主机][DSP1] 15.764442 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
    [主机][DSP1] 15.784481 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
    [主机][DSP1] 15.804489 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
    [主机][DSP1] 15.824437 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
    [主机][DSP1] 15.824467 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
    [主机][DSP1] 15.528 824s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行、事件15...
    [主机][DSP1] 15.824589 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
    [主机][DSP1] 15.824620 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行、事件15...
    [主机][DSP1] 15.824681 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
    [主机][DSP1] 15.824711 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行、事件15...
    [主机][DSP1] 15.772 824s:系统:通知初始化完成!!!
    [主机][DSP1] 15.824955 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [主机][DSP1] 15.825047 s:RpmsgInit 在进行中...
    [主机][DSP1] 15.825077 s:与 HLOS 建立连接、调用 rpmsgInit
    [主机][DSP1] 15.825291 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [主机][DSP1] 15.825962 s:系统:正在初始化 TIOxVX...
    [主机][DSP1] 15.826023 s:vx_zone_init:启用
    [主机][DSP1] 15.826053 s:vx_zone_error:Enabled
    [主机][DSP1] 15.826084 s:vx_zone_warning:Enabled
    [主机][DSP1] 15.826419 s:vx_zone_init:[TIvxReserveC66xL2MEM:361] BAM 存储器配置:IBUF 180224字节@ 0x00800000、WBUF 45056字节@ 0x0082c000!!
    [主机][DSP1] 15.826785 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [主机][DSP1] 15.8268x:系统:正在初始化 TIOxVx... 完成了!!!
    [主机][DSP1] 15.826846 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [主机][DSP1] 15.826877s:系统:系统 DSP 正在进行中!!!
    [主机][DSP1] 15.827090 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [主机][DSP1] 15.827151 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [主机][DSP1] 15.827182 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 516176 B (504KB)
    [主机][DSP1] 15.827212 s:系统:正在初始化链接!!!
    [主机][DSP1] 15.835997 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [主机][DSP1] 15.836027 s:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
    [主机][DSP1] 16.170804 s:utils:XMC_MPU:使用的段= 5
    [主机][DSP1] 16.170835 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
    [主机][DSP1] 16.170865 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
    [主机][DSP2] 15.737479秒:***** DSP2固件构建时间:2018年1月23日13:34:31
    [主机][DSP2] 15.737570 s:***系统:CPU 频率 、
    [主机][DSP2] 15.737814 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [主机][DSP2] 15.738028 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [主机][DSP2] 15.738058 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [主机][DSP2] 15.738089 s:系统:连接到[IPU2]...
    [主机][DSP2] 15.740010 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
    [主机][DSP2] 15.741932 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
    [主机][DSP2] 15.774354 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
    [主机][DSP2] 15.794363 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
    [主机][DSP2] 15.814341 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
    [主机][DSP2] 15.834350 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
    [主机][DSP2] 15.834411 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
    [主机][DSP2] 15.834441 s:系统:通知寄存器至[DSP1]第0行、事件15...
    [主机][DSP2] 15.834502 s:系统:通知寄存器至[EVE1]第0行、事件15...
    [主机][DSP2] 15.834563 s:系统:通知寄存器至[EVE2]第0行、事件15...
    [主机][DSP2] 15.834594 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
    [主机][DSP2] 15.834655 s:系统:通知寄存器至[EVE4]第0行、事件15...
    [主机][DSP2] 15.834685 s:系统:通知初始化完成!!!
    [主机][DSP2] 15.834899 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [主机][DSP2] 15.834990 s:RpmsgInit 在进行中...
    [主机][DSP2] 15.835021 s:与 HLOS 建立连接、调用 rpmsgInit
    [主机][DSP2] 15.835234 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [主机][DSP2] 15.835905 s:系统:正在初始化 TIOxVx...
    [主机][DSP2] 15.835966 s:vx_zone_init:已启用
    [主机][DSP2] 15.836027 s:vx_zone_error:Enabled
    [主机][DSP2] 15.836058 s:vx_zone_warning:Enabled
    [主机][DSP2] 15.836393 s:vx_zone_init:[TIvxReserveC66xL2MEM:361] BAM 存储器配置:IBUF 180224字节@ 0x00800000、WBUF 45056字节@ 0x0082c000!!
    [主机][DSP2] 15.836759 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [主机][DSP2] 15.836790 s:系统:正在初始化 TIVX... 完成了!!!
    [主机][DSP2] 15.836790 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [主机][DSP2] 15.836851 s:系统:系统 DSP 正在进行初始化!!
    [主机][DSP2] 15.837095 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [主机][DSP2] 15.837125 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [主机][DSP2] 15.837186 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 516176 B (504KB)
    [主机][DSP2] 15.837217 s:系统:正在初始化链接!!!
    [主机][DSP2] 15.846092 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [主机][DSP2] 15.846123 s:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
    [主机][DSP2] 16.172817 s:utils:XMC_MPU:使用的段= 5
    [主机][DSP2] 16.172848 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
    [主机][DSP2] 16.172878 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
    [主机][EVE1 ] 15.357805秒:***** EVE 固件构建时间:2018年1月19日15:41:12
    [主机][EVE1 ] 15.359543 s:***系统:CPU 频率 、
    [主机][EVE1 ] 15.362380 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [主机][EVE1 ] 15.364789 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [主机][EVE1 ] 15.365704 s:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
    [主机][EVE1 ] 15.366650 s:系统:连接到[IPU2]...
    [主机][EVE1 ] 15.754742 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
    [主机][EVE1 ] 15.764442 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
    [主机][EVE1 ] 15.774354 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
    [主机][EVE1 ] 15.814524 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
    [主机][EVE1 ] 15.844476 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
    [主机][EVE1 ] 15.864484 s:系统:连接至[EVE4]... 成功!!!
    [主机][EVE1 ] 15.865552 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
    [主机][EVE1 ] 15.866772 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行、事件15...
    [主机][EVE1 ] 15.868022 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行、事件15...
    [主机][EVE1 ] 15.869273 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行、事件15...
    [主机][EVE1 ] 15.870493:系统:通知寄存器至[EVE3]第0行、事件15...
    [主机][EVE1 ] 15.871713 s:系统:通知寄存器至[EVE4]第0行、事件15...
    [主机][EVE1 ] 15.872933 s:系统:通知初始化完成!!!
    [主机][EVE1 ] 15.874672 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [主机][EVE1 ] 15.875556 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [主机][EVE1 ] 15.888183 s:系统:正在初始化 TIVX...
    [主机][EVE1 ] 15.889617 s:vx_zone_init:已启用
    [主机][EVE1 ] 15.891020 s:vx_zone_error:Enabled
    [主机][EVE1 ] 15.892454 s:vx_zone_warning:Enabled
    [主机][EVE1 ] 15.896053 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [主机][EVE1 ] 15.897059 s:系统:正在初始化 TIOxVx... 完成了!!!
    [主机][EVE1 ] 15.898035 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [主机][EVE1 ] 15.899011 s:系统:系统 EVE Init In Progress!!!
    [主机][EVE1 ] 15.900384 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
    [主机][EVE1 ] 15.901451 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [主机][EVE1 ] 15.902671 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [主机][EVE1 ] 15.904928 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248KB)
    [主机][EVE1 ] 15.907002 s:系统:正在初始化链接!!!
    [主机][EVE1 ] 15.991825 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [主机][EVE1 ] 15.992832 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
    [主机][EVE2] 15.358079秒:***** EVE 固件构建时间:2018年1月19日15:41:12
    [主机][EVE2] 15.359848 s:***系统:CPU 频率 、
    [主机][EVE2] 15.363203 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [主机][EVE2] 15.365399 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [主机][EVE2] 15.366345 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [主机][EVE2] 15.367321 s:系统:连接到[IPU2]...
    [主机][EVE2] 15.774812 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
    [主机][EVE2] 15.784481 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
    [主机][EVE2] 15.794363 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
    [主机][EVE2] 15.814524 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
    [主机][EVE2] 15.864362 s:系统:连接至[EVE3]... 成功!!!
    [主机][EVE2] 15.884340 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
    [主机][EVE2] 15.885377 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
    [主机][EVE2] 15.886658 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行、事件15...
    [主机][EVE2] 15.887939 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行、事件15...
    [主机][EVE2] 15.889251 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
    [主机][EVE2] 15.890532 s:系统:通知寄存器至[EVE3]第0行、事件15...
    [主机][EVE2] 15.891813 s:系统:通知寄存器至[EVE4]第0行、事件15...
    [主机][EVE2] 15.893094 s:系统:通知初始化完成!!!
    [主机][EVE2] 15.894955 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [主机][EVE2] 15.895870 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [主机][EVE2] 15.908772 s:系统:正在初始化 TIOxVx...
    [主机][EVE2] 15.910297 s:vx_zone_init:已启用
    [主机][EVE2] 15.911791 s:vx_zone_error:Enabled
    [主机][EVE2] 15.913377 s:vx_zone_warning:Enabled
    [主机][EVE2] 15.917373 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [主机][EVE2] 15.918440 s:系统:正在初始化 TIOxVx... 完成了!!!
    [主机][EVE2] 15.919447 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [主机][EVE2] 15.920423 s:系统:系统 EVE Init In Progress!!!
    [主机][EVE2] 15.921917 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
    [主机][EVE2] 15.923076 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [主机][EVE2] 15.924388 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [主机][EVE2] 15.926615 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248KB)
    [主机][EVE2] 15.928750 s:系统:正在初始化链接!!!
    [主机][EVE2] 16.013755 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [主机][EVE2] 16.014701 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
    [主机][EVE3 ] 15.358079秒:***** EVE 固件构建时间:2018年1月19日15:41:13
    [主机][EVE3 ] 15.359848 s:***系统:CPU 频率 、
    [主机][EVE3 ] 15.363112 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [主机][EVE3 ] 15.365186 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [主机][EVE3 ] 15.366131 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [主机][EVE3 ] 15.367s:系统:连接到[IPU2]...
    [主机][EVE3 ] 15.794790 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
    [主机][EVE3 ] 15.804489 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
    [主机][EVE3 ] 15.814341 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
    [主机][EVE3 ] 15.844476 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
    [主机][EVE3 ] 15.864362 s:系统:连接至[EVE2]... 成功!!!
    [主机][EVE3 ] 15.904318 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
    [主机][EVE3 ] 15.905386 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
    [主机][EVE3 ] 15.906728 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行、事件15...
    [主机][EVE3 ] 15.908101 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行、事件15...
    [主机][EVE3 ] 15.909473 s:系统:通知寄存器至[EVE1]第0行、事件15...
    [主机][EVE3 ] 15.910846 s:系统:通知寄存器至[EVE2]第0行、事件15...
    [主机][EVE3 ] 15.912218 s:系统:通知寄存器至[EVE4]第0行、事件15...
    [主机][EVE3 ] 15.913652 s:系统:通知初始化完成!!!
    [主机][EVE3 ] 15.915634 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [主机][EVE3 ] 15.916610 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [主机][EVE3 ] 15.929756 s:系统:正在初始化 TIVX...
    [主机][EVE3 ] 15.931281 s:vx_zone_init:已启用
    [主机][EVE3 ] 15.932745 s:vx_zone_error:Enabled
    [主机][EVE3 ] 15.934301 s:vx_zone_warning:Enabled
    [主机][EVE3 ] 15.938052 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [主机][EVE3 ] 15.939120 s:系统:正在初始化 TIVX... 完成了!!!
    [主机][EVE3 ] 15.940126 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [主机][EVE3 ] 15.941102 s:系统:系统 EVE Init In Progress!!!
    [主机][EVE3 ] 15.942597 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
    [主机][EVE3 ] 15.943847 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [主机][EVE3 ] 15.945098 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [主机][EVE3 ] 15.947355 s:系统:堆= local_ddr @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248KB)
    [主机][EVE3 ] 15.949429 s:系统:正在初始化链接!!!
    [主机][EVE3 ] 16.032025 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [主机][EVE3 ] 16.032940 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
    [主机][EVE4] 15.358110 s:***** EVE 固件构建时间:2018年1月19日15:41:21
    [主机][EVE4] 15.359848 s:***系统:CPU 频率 、
    [主机][EVE4] 15.363203 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [主机][EVE4] 15.365399 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [主机][EVE4] 15.366314 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [主机][EVE4] 15.367290 s:系统:连接到[IPU2]...
    [主机][EVE4] 15.814798:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
    [主机][EVE4] 15.824437 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
    [主机][EVE4] 15.834350 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
    [主机][EVE4] 15.864484 s:系统:连接至[EVE1]... 成功!!!
    [主机][EVE4] 15.884340 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
    [主机][EVE4] 15.904318 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
    [主机][EVE4] 15.905386 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
    [主机][EVE4] 15.906728 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行、事件15...
    [主机][EVE4] 15.908101 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行、事件15...
    [主机][EVE4] 15.909443 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
    [主机][EVE4] 15.910815 s:系统:通知寄存器至[EVE2]第0行、事件15...
    [主机][EVE4] 15.912157 s:系统:通知寄存器至[EVE3]第0行、事件15...
    [主机][EVE4] 15.913560 s:系统:通知初始化完成!!!
    [主机][EVE4] 15.915756 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [主机][EVE4] 15.916732 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [主机][EVE4] 15.929878 s:系统:正在初始化 TIVX...
    [主机][EVE4] 15.931434 s:vx_zone_init:已启用
    [主机][EVE4] 15.932898 s:vx_zone_error:Enabled
    [主机][EVE4] 15.934484 s:vx_zone_warning:Enabled
    [主机][EVE4] 15.938205 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [主机][EVE4] 15.939272 s:系统:正在初始化 TIVX... 完成了!!!
    [主机][EVE4] 15.940309 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [主机][EVE4] 15.941285 s:系统:系统 EVE Init In Progress!!!
    [主机][EVE4] 15.942780 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
    [主机][EVE4] 15.944030 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [主机][EVE4] 15.945281 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [主机][EVE4] 15.947508 s:系统:堆= local_ddr @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248KB)
    [主机][EVE4] 15.949612 s:系统:正在初始化链接!!!
    [主机][EVE4] 16.032269 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [主机][EVE4] 16.033306 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 15.247758秒:
    [host][IPU2 ] EVE1图像加载完成
    [主机][IPU2] 15.279479秒:
    [host][IPU2 ] EVE2映像加载完成
    [主机][IPU2] 15.986 310s:
    [HOST][IPU2 ] EVE3映像加载完成
    [主机][IPU2] 15.342310 s:
    [host][IPU2 ] EVE4映像加载完成
    [主机][IPU2] 15.342402 s:
    [host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成
    [主机][IPU2] 15.342493秒:
    [host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成
    [主机][IPU2] 15.342585 s:
    [host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成
    [主机][IPU2] 15.342646 s:
    [host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成
    [主机][IPU2] 15.342737秒:***** IPU2固件构建时间:2018年1月19日15:44:23
    [主机][IPU2] 15.342859 s:***系统:CPU 频率 、
    [主机][IPU2] 15.345970 s:System:System Common Init in Progress!!
    [主机][IPU2] 15.356920 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 15.357042 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [主机][IPU2] 15.357164 s:系统:连接到[DSP1]...
    [主机][IPU2] 15.468675 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
    [主机][IPU2] 15.740010 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
    [主机][IPU2] 15.754742 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
    [主机][IPU2] 15.774812 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
    [主机][IPU2] 15.794790 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
    [主机][IPU2] 15.814798:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
    [主机][IPU2] 15.814921 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行、事件15...
    [主机][IPU2] 15.815043 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行、事件15...
    [主机][IPU2] 15.815165 s:系统:通知寄存器至[EVE1]第0行、事件15...
    [主机][IPU2] 15.815317 s:系统:通知寄存器至[EVE2]第0行、事件15...
    [主机][IPU2] 15.815439 s:系统:通知寄存器至[EVE3]行0、事件15...
    [主机][IPU2] 15.561 815s:系统:通知寄存器至[EVE4]第0行、事件15...
    [主机][IPU2] 15.815683 s:系统:通知初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 15.817422 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 15.818367 s:RpmsgInit 在进行中...
    [主机][IPU2] 15.818459 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
    [主机][IPU2] 15.819038 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 15.824162 s:系统:正在初始化 TIVX...
    [主机][IPU2] 15.824406 s:vx_zone_init:已启用
    [主机][IPU2] 15.528 824s:vx_zone_error:Enabled
    [主机][IPU2] 15.824650 s:vx_zone_warning:Enabled
    [主机][IPU2] 15.828341 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 15.828432 s:系统:正在初始化 TIOxVx... 完成了!!!
    [主机][IPU2] 15.828493:系统:系统通用初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 15.828554 s:系统:正在进行系统初始化!!!
    [主机][IPU2] 15.828646 s:系统:BSP Common Init In Progress!!!
    [主机][IPU2] 15.828707 s:系统:BSP Common Init Done!!!
    [主机][IPU2] 15.828768 s:系统:BSP 平台正在启动!!!
    [主机][IPU2] 15.828859 s:系统:BSP 平台初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 15.828920 s:系统:FVID2正在进行中!!!
    [主机][IPU2] 15.829073 s:系统:FVID2完成!!!
    [主机][IPU2] 15.829134 s:系统:VPS 正在进行中!!!
    [主机][IPU2] 15.829195 s:系统:启用 VPDMA 描述符内存地址转换[0x80000000 -> 0x80000000]
    [主机][IPU2] 15.832245 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
    [主机][IPU2] 15.832428 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
    [主机][IPU2] 15.832519 s:VPDMA 加载地址 = 0x4897d004
    [主机][IPU2] 15.832611 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
    [主机][IPU2] 15.832702 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
    [主机][IPU2] 15.832763 s:*** VPDMA 固件加载成功***
    [主机][IPU2] 15.833099 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
    [主机][IPU2] 15.833190 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
    [主机][IPU2] 15.833282 s:VPDMA 加载地址 = 0x4899d004
    [主机][IPU2] 15.833404 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
    [主机][IPU2] 15.833496 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
    [主机][IPU2] 15.833557 s:*** VPDMA 固件加载成功***
    [主机][IPU2] 15.833923 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
    [主机][IPU2] 15.834014 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
    [主机][IPU2] 15.834106 s:VPDMA 加载地址 = 0x489bd004
    [主机][IPU2] 15.834197 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
    [主机][IPU2] 15.834289 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
    [主机][IPU2] 15.834380 s:*** VPDMA 固件加载成功***
    [主机][IPU2] 15.834716 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
    [主机][IPU2] 15.834807 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
    [主机][IPU2] 15.834899 s:VPDMA 加载地址 = 0x489dd004
    [主机][IPU2] 15.834990 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
    [主机][IPU2] 15.835082 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
    [主机][IPU2] 15.835173 s:*** VPDMA 固件加载成功***
    [主机][IPU2] 15.894833 s:系统:VPS 初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 15.895748 s:utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
    [主机][IPU2] 15.896022 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [主机][IPU2] 15.896114 s:系统:堆= local_ddr @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 253744 B (247KB)
    [主机][IPU2] 15.896266 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [主机][IPU2] 15.896480 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250MB)、可用大小= 262144000 B (250MB)
    [主机][IPU2] 15.896693 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ 0xa0100000、总大小= 1045376 B (0 MB)、可用大小= 851840 B (0 MB)
    [主机][IPU2] 15.896846 s:系统:正在初始化链接!!!
    [主机][IPU2] 16.162843 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [主机][IPU2] 16.243305s:链:应用程序启动!!!
    [主机][IPU2] 16.253827 s:主板:主板正在进行中!!!
    [主机][IPU2] 16.254346 s:板:板初始化完成!!!
    [主机][IPU2] 16.262398 s:
    [主机][主机] 42.733178 s:系统:系统 A15初始化完成!!!
    [主机][主机] 42.733209 s:network_CTRL:正在启动服务器(port=5000)!!!
    [主机][主机] 42.759623 s:network_CTRL:正在启动服务器... 完成(端口=5000)!!!
    [主机][主机] 43.235100 s:
    [主机][主机]
    [host][host ]==========
    [host][host ] Test Menu ([主机]测试菜单)
    [host][host ]==========
    [主机][主机]
    [host][host ]单摄像头用例、
    [主机][主机]----------------
    [host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
    [host][host ] 2:1通道 VIP 捕获+编码+解码+ SGX 复制+显示
    [主机][主机] 3:1通道 VIP 捕获+算法帧复制(EVE1)+ SGX 复制+显示-(仅限 TDA2xx)
    [主机][主机] 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)
    [host][host ] 6:1通道 VIP 捕获+ ALG 帧复制(A15)+ SGX 复制+显示
    [主机][主机] 7:1通道 VIP + ALG 帧复制(A15)+网关链接(DUP、合并、选择、在 A15上为门)+ SGX 复制+显示
    [主机][主机]
    [host][host ]多摄像头 LVDS 使用案例、
    [主机][主机]------------------------
    [主机][主机] A:4通道 VIP LVDS 捕捉+ SGX 马赛克+显示
    [host][host ] t:4通道 VIP LVDS 捕获+标度+编码+空(文件转储)
    [主机][主机] b:4通道 VIP LVDS 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
    [主机][主机] l:4通道 VIP LVDS 2MP 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
    [主机][主机] c:4通道 VIP LVDS 采集+ 3D SRV + 4通道 SFM (3D 感知演示- EVE1-4/DSP1-2)+显示-仅在具有 HDMI 1080p 显示的 TDA2xx 上
    [主机][主机] d:2通道 OV490 2560x720捕捉+分离+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
    [host][host ] e:环视校准
    [host][host ] k:CSI2 CAL 环视校准
    [主机][主机] o:4通道 VIP LVDS 捕捉+自适应3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
    [主机][主机]
    [主机][主机] AVB RX 用例、(仅限 TDA2x)
    [主机][主机]----------------------------
    [主机][主机]
    [host][host ] OPENVX 用例、(仅限 TDA2x)
    [主机][主机]------------------------
    [host][host ] m:OpenVX v1.1一致性测试
    [host][host ] q:OpenVX 教程
    [主机][主机]
    [host][host ] p:CPU 状态
    [主机][主机] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)
    [主机][主机]
    [host][host ] s:系统设置
    [主机][主机]
    [host][host ] x:exit
    [host][host ] z: exit -并关闭远程 CPU
    [主机][主机]
    [host][host ]输入选项:
    [主机][主机]
    5.
    [主机][主机] 47.729793 s:
    [主机][主机]
    [host][host ]========================================================
    [HOST][HOST ]链运行时编解码器类型选择菜单
    [host][host ]========================================================
    [主机][主机]
    [host][host ]为 MJPEG 输入"0"
    [主机][主机]
    [host][host ]为 H.264输入"1"
    [主机][主机]
    [host][host ]输入选项:
    [主机][主机]
    [主机][主机] 47.729823秒:
    [host][host ]不支持的选项'
    [host][host ]'。 请重试
    [主机][主机] 47.729854秒:
    [主机][主机]
    [host][host ]========================================================
    [HOST][HOST ]链运行时编解码器类型选择菜单
    [host][host ]========================================================
    [主机][主机]
    [host][host ]为 MJPEG 输入"0"
    [主机][主机]
    [host][host ]为 H.264输入"1"
    [主机][主机]
    [host][host ]输入选项:
    [主机][主机]
    1
    断言(nullSrcLink_tsk.c|NullSrcLink_create|1095)
    [主机][主机] 48.842829 s:任务主函数
    [主机][主机] 48.842829 s:创建
    [主机][主机] 48.842981 s:打开文件:/home/root/704x400_00.h264
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用的是 VSDK3.1、则在 nullSrcLink_tsk.c 中的第1095行断言是由于通道不足。 您是否修改了现有用例?
    如果 nullSrcLink_tsk.c 文件的第1095行与下面的内容不同、您能否共享该行?

    osa_assert (pPrm->channelParams[Chid].numBuffers<=
    Null_SRC_LINK_MAX_OUT_BUfs_PER_CH);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我写了一些“打印”以清除问题,现在我使用原始文件,但该错误是存在的:

    链运行时编解码器类型选择菜单
    [host][host ]========================================================
    [主机][主机]
    [host][host ]为 MJPEG 输入"0"
    [主机][主机]
    [host][host ]为 H.264输入"1"
    [主机][主机]
    [host][host ]输入选项:
    [主机][主机]
    1
    [主机][主机] 58.595132 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
    [主机][主机] 58.595193 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
    [主机][IPU2] 58.595345 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
    [主机][IPU2] 58.596535 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
    [主机][IPU2] 58.596901 s:解码:正在创建... !!!
    [主机][IPU2] 58.742725 s:解码:创建704 x 400的 CH0 [1][0]、TA
    [主机][IPU2] 58.743579 s:解码:所有通道创建... 完成了!!!
    [主机][IPU2] 58.745440 s:解码:创建... 完成了!!!
    [主机][IPU2] 58.746568 s:VPE:正在创建!!!
    [主机][IPU2] 58.834441 s:VPE:加载降比例系数
    [主机][IPU2] 58.834685 s:VPE:系数加载... 完成了!!!
    [主机][IPU2] 58.834929 s:VPE:创建完成!!!
    [主机][IPU2] 58.835326 s:显示:正在创建!!!
    [主机][IPU2] 58.835905 s:显示:创建完成!!!
    [主机][DSP1] 58.936710 s:系统:SW 消息框消息池、免费消息共享
    [主机][DSP1] 58.936741 s:系统:堆= local_L2 @ 0x0080)
    [主机][DSP1] 58.936771 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x0000)
    [主机][DSP2] 58.936585 s:系统:软件消息框消息池、免费消息共享
    [主机][DSP2] 58.937046 s:系统:堆= local_L2 @ 0x0080)
    [主机][DSP2] 58.937076 s:系统:堆= local_DDR @ 0x0000)
    [主机][EVE1 ] 58.937564 s:系统:SW 消息框消息池、免费消息共享
    [主机][EVE1 ] 58.937839 s:系统:堆= local_L2 @ 0x4002)
    [主机][EVE1 ] 58.938388 s:系统:堆= local_ddr @ 0x0000)
    [主机][EVE2] 58.939394 s:系统:SW 消息框消息池、免费消息共享
    [主机][EVE2] 58.939699 s:系统:堆= local_L2 @ 0x4002)
    [主机][EVE2] 58.940248 s:系统:堆= local_DDR @ 0x0000)
    [主机][EVE3 ] 58.941346 s:系统:SW 消息框消息池、免费消息共享
    [主机][EVE3 ] 58.941712 s:系统:堆= local_L2 @ 0x4002)
    [主机][EVE3 ] 58.942231 s:系统:堆= local_DDR @ 0x0000)
    [主机][EVE4] 58.943268 s:系统:SW Message Box Msg Pool、Free Msg Co
    [主机][主机] 58.949673 s:
    [主机][主机]
    [host][host ]=========================
    [host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)
    [host][host ]=========================
    [主机][主机]
    [host][host ] 0:停止链
    [主机][主机]
    [host][host ] p:打印性能统计信息
    [主机][主机]
    [host][host ]输入选项:
    [主机][主机]
    [主机][EVE4] 58.943573 s:系统:堆= local_L2 @ 0x4002)
    [主机][EVE4] 58.944091 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x0000)
    [主机][IPU2] 58.944915 s:系统:SW 消息框消息池、免费消息共享
    [主机][IPU2] 58.945068 s:系统:堆= local_ddr @ 0x0000)
    [主机][IPU2] 58.945251 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x0000)
    [主机][IPU2] 58.403 945s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x8420)
    [主机][IPU2] 58.617 945s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ 0xa010)
    [主机][IPU2] 58.946044 s:显示:正在启动!!!
    [主机][IPU2] 58.946166 s:显示屏:启动完成!!!
    断言(nullSrcLink_tsk.c|NullSrcLink_fillData|202)

    我使用您以前提供的704x400.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我共享的文件不是704x400、而是1280x720。
    您可以尝试1280x720吗?
    e2e.ti.com/.../1018.1280x720_5F00_00.zip