This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8147:DM8147的最新内核源?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654900/linux-tms320dm8147-latest-kernel-sources-for-dm8147

器件型号:TMS320DM8147

工具/软件:Linux

您好!

我想检查在 Linux 内核的最新版本中、如 Linux 4.9中、DM8147是否有任何 Linux 端口。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    DM814x 最新内核为2.6.37。

    我们针对 DM38x 和 DM8127等类似器件提供了最新的内核版本(4.4)。

    此致、
    帕维尔