This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:QT 项目错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657912/linux-processor-sdk-am335x-qt-project-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好

我将 AM335x 入门套件与 SDK ti-processor-sdk-linux-AM335x-evm-04.02.00.09配合使用、并按照 QT 实践指南中提供的步骤进行操作 

但在实验4 中、对于 webkitwidget、我遇到错误 Project error:unknown module in Qt:webkitwidget

请恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dattatray、

    在 Qt 5.7中、Webkitwidget 现在已被 webenginewidget 取代。
    请在执行实验4时参考本指南。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kemal、

    在 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09中可以找到 QT5支持的所有库和版本、我可以看到、Qt5/include/folder 与以前的版本之间几乎没有区别
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过键入以下命令在目标上看到所有受支持的 Qt5库:

    对于$(opkg list-installed | grep qt | awk '{print $1}')中的软件包
    ,请执行
    opkg 文件$package | grep libQt5.*。如此
    操作