This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:I2C 从模式

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3MV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171663/tda3mv-i2c-slave-mode

器件型号:TDA3MV

你好。

我们使用的是 TDA3MV 产品、我们需要在项目中使用 I2C 从模式。 我使用的 SDK 版本是3.5。

I2C 从模式是否可行?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请参阅 PDK 中的 I2C 驱动程序示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢您提供这些信息。 您是指'bsp_LLD/i2c'示例吗?

    是否使用了中断模式? 它看起来使用了挂起模式。  

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~\processor_sdk_vision_03_08_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_10_04_05\packages/ti\drv\STW_LL\examples\i2c\i2c_slave_app