This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SDK 4.1中的 VPE 捕获问题

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658462/linux-am5728-vpe-capture-issue-in-sdk-4-1

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好,

我可以使用" capturrevpedisplay 720 288 yuyv 720 576 yuyv 1 3 -s 27:1920x1080 "在旧 SDK 3.0中进行去花边操作。

但我不能在 SDK 4.1.我尝试过相同的命令。 它将显示成功、但处于交叉点模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否观察到最新 PSDK 4.02存在相同问题?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是,它工作正常。