This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746's 视频/图像输出可支持2400 X 720p 60fps

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658118/dra746-s-video-image-output-can-support-2400-x-720p-60fps

主题中讨论的其他器件:DRA746

你(们)好

DRA746视频输出是否支持 2400 X 720p 60fps、谢谢!

此致

Sun Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 、

    是否要从内存中取出2400、或者要在输出中生成此值?
    根据 TRM:
    "显示面板的输出可以高达4096 x 4096 (4K x 4K)、尽管实际情况如此
    由于最大像素时钟限制、输出帧的大小将会更小。 但是、
    单个 GFX/VID 管道可以从存储器读取的最大源帧数可以是2048 x 4096
    (2K x 4K)。"

    有关如何显示大于2048的详细信息、请参阅 TRM 中的11.2.4.15 DISPC 帧宽度注意事项部分。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,玛丽亚

    我希望 DRA746 HDMI 接口能够以像素解决方案2400 X 720@60Hz 驱动显示器、谢谢!

    此致
    Sun Ji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ji、

    正如 Mariya 所说的、即使 DSS 也能输出大分辨率、每行读取的像素也不能超过2047。 那么、您希望如何在一行中显示2400像素呢?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是视频专家、但如果我理解正确、您的宽度大于2048 (最大宽度)、 您应该将其划分为帧、请参阅 TRM (上次发布的版本为 E)中的11.2.4.15 DISPC 帧宽度注意事项部分、了解有关如何显示它的更多信息。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh

    是否有任何想法支持2400 X720像素、例如在 forDRA746的某个位置旋转90°、谢谢!

    此致
    Sun Ji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sun-Ji、

    不支持旋转。

    此致、
    Brijesh