This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E02:一般问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658344/am5k2e02-general-questions

器件型号:AM5K2E02

我的客户 正在使用 AM5K2E02。  在客户继续使用此处理器之前、我希望为他们解答一些问题:

  • 编程是否通过 JTAG 完成?

  • 是否需要外部程序存储器?  如果是、可使用哪种最佳接口?

  • 这是否与文档中提到的引导内存相同? SPI 接口还是 EMIF16接口?

  • 对于 EMIF16接口、显示该接口在 CPU CLK/6上运行。  对于1.4GHz 器件、这将是233MHz。  似乎没有任何工业级 NAND 或 NOR 并行闪存以该速度运行。

  • 60引脚仿真连接器是否是用于连接特定仿真器的标准引脚输出?

  • 是否可以将 PCIe 设置为像 DMA 接口那样工作、并使用 GPIO 实现握手?

  • USB 3.0和1GbE 接口连接外部连接器需要哪些外部芯片?

  • 如果我们在存储器中存储多个 GUI 页面布局、NAND 闪存是否最适合这种情况?

  • 我们必须使用所有 GPIO 实现与外部器件的握手、这是什么特殊连接?  某些 GPIO 必须在引导期间进行引脚捆绑以设置特定模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    [引用]编程是否通过 JTAG 完成?[/quot]
    1.是的、可以使用 JTAG 对 AM5K2E02器件进行编程。 查看支持的 Jtags:
    www.ti.com/product/AM5K2E02/toolssoftware
    请参阅开发工具(6)部分。 您还可以在电路板的内部存储器中对 Linux 或 RTOS 内核进行编程。

    [报价]是否需要外部程序存储器? 如果是、哪种接口最适合使用?[/quot]
    2、正如我说过的、最好使用外部 NAND 或 NOR、这样您就可以启动 RTOS 或 Linux 内核。 最常使用 NAND 闪存。

    [报价]这是否与文档中提到的引导内存相同? SPI 接口或 EMIF16接口?[/报价]
    3.是的。 您可以使用 SPI 和 EMIF16接口从连接的存储器引导。

    [引用]对于 EMIF16接口、它说该接口在 CPU CLK/6上运行。 对于1.4GHz 器件、这将是233MHz。 似乎没有任何以该速度运行的工业级 NAND 或 NOR 并行闪存。[/quot]
    查看 K2E EVM 中使用的内容:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    查看设计套件和评估模块(2)部分。

    [引用] 60引脚仿真连接器是否是用于连接特定仿真器的标准引脚输出?[/引用]
    5.是的,这是标准 JTAG 连接器。 请参阅 XDS 设计指南:
    www.ti.com/.../sprabv0.pdf (第4JTAG 节)
    仿真和跟踪接头技术参考手册-> www.ti.com/.../spru655i.pdf
    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Target_Connection_Guide
    建议的仿真器在1中说明。

    [报价]是否可以将 PCIe 设置为像 DMA 接口一样工作、并使用 GPIO 完成握手?
    6.我认为这应该是可能的。 将与团队进行核实。

    [引用]连接外部连接器的 USB 3.0和1GbE 接口需要哪些外部芯片?
    7.您可以检查4中列出的参考 EVM。

    [引用]如果我们在存储器中存储多个 GUI 页面布局、NAND 闪存是否最适合这种情况?[/quot]
    8.是的,我认为是这样。 将与团队进行核实。

    [引用]我们必须使用所有 GPIO 与外部器件进行握手、因此必须具有哪些特殊连接? 某些 GPIO 必须在引导期间进行引脚捆绑以设置特定模式?[/quot]
    我认为我不理解这一点... 您计划在您的板上安装什么?

    此致、
    Yordan