This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:SD 卡故障

Guru**** 2958900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656053/am3354-sd-card-failures

器件型号:AM3354

我们正在将 micro SD 卡连接到此处理器、并遇到异常数量的 SD 卡故障。 SD 卡包含 Linux 内核和文件系统以及我们的应用软件。 SD 卡故障通常表现为坏扇区或文件系统或分区表的各种损坏。 这些故障往往发生在设备在客户现场运行数周或数月后。 SD 卡是 SanDisk 16 GB 版本、我们将在另外两种产品(一种使用 NXP 处理器、另一种使用 Atmel SAM 处理器)中使用、两者的故障率几乎为零。 OTOH、Sitara 系统中 SD 卡的故障率接近4%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种 Linux 版本? SD 卡规格是什么? 请提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser

    Linux 为3.8版、卡为 SanDisk SDQAB-008G 8 GB microSD 卡
    我可以向您发送原理图和布局

    此致
    Jeff Coletti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    v3.8不是 TI 版本、从未受到 TI 的支持。 这是一个 Debian 社区版本、它在 www.beagleboard.org 上受支持
    我在 SD 卡原理图中没有发现任何问题、除了可能添加一个与 C45并联的10uF 去耦电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    对布局有什么看法? 任何布线长度问题、或者您是否看到任何干扰。 噪声源? 尝试消除任何其他问题。

    谢谢

    Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们不会在该论坛上进行布局审核。 如果您将布线长度布置到我可以评论的位置、