This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6672:一个 DDR3芯片的最大尺寸(__LW_AT__可用于 C6672硬件设计的字节数)?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658031/ccs-tms320c6672-maximum-size-of-one-ddr3-chip-how-many-bytes-can-be-used-for-c6672-hw-design

器件型号:TMS320C6672

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们将计划使用具有8GB (字节) DDR3的 C6672开发一个项目。

如果我们使用1GB DDR3、则需要8个 DDR3、如果是、PCB 的尺寸应大于我们预期的尺寸。

我想知道是否有一个大小为2GB 的 DDR3芯片、它也可用于 C6672芯片?

如果是、我们只需使用4个 DDR3即可满足我们的需求。

此外、 使用没有 ECC 的 DDR3是可以的?  如果是、DDR3应用程序是否会受到不良影响?

提前感谢。

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    大多数具有16GB 密度的 DDR3芯片(如果您能够找到此类芯片)都应该正常工作。 请记住第2.2节 JEDEC DDR3规格–
    KeyStone 器件 DDR3设计要求的兼容性和熟悉程度:
      



    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yordan:

    感谢你的答复。

    您能否提供16GB 大小的 DDR3芯片的 Web 链接?   

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定是否有此类器件。
    查看以下供应商网站:
    processors.wiki.ti.com/.../Memory_Vendor_Selection_Guide

    此致、
    Yordan