This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E02:DDR3VREFSSTL 引脚输入电流

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176441/am5k2e02-ddr3vrefsstl-pin-input-current

器件型号:AM5K2E02

您好!

您是否能够确认 DDR3VREFSSTL DDR3基准电压引脚的输入泄漏电流。 在电气特性下、I2C 和 LVCMOS (1.8V)引脚的输入电流是规定的、但不清楚  DDR3VREFSSTL 在 此处是否被表征为 LVCMOS。

谢谢、

插孔