This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EG:需要从 CaptureLink 将图像翻转180度

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657248/rtos-tda2eg-need-to-turn-the-image-over-180-from-the-capturelink

器件型号:TDA2EG

工具/软件:TI-RTOS

使用 VISION_SDK 版本2.12,该函数需要通过 CaptureLink。将图像翻转180倍

在 TDA2XX 平台中,它是否由 DMA 等其他硬件执行...? 也许,也可以在软件中实现?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Capture Link 和 Capture 端口不支持180度旋转图像。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.它是否由其它硬件执行,如 DMA .... 在 TDA2XX 平台中?
    2.也许,在软件中实施?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用平铺机、但没有软件支持。

    Rgds、

    Brijesh