This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何创建用例项目?我可以#39;t 构建它;请帮助我;

Guru**** 2926460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657624/how-to-create-a-usecase-project-i-can-t-build-it-please-help-me

您好:

  我是 Vision SDK 的新用户,我已经在 Windows 10操作系统中安装了 processor_sdk_vision_03_02_00_00的软件包,然后我使用 gmake 工具成功构建了该软件包;

  我已经阅读了 Vision SDK 中的几个文档,并 成功构建了"vision_sdk_usecase_gen",即使我使用代码块生成了"vision_sdk_usecase_gen"项目,我也在中添加了一个空算法  

用例生成工具,它可以正常运行;  

 现在,我想用 CodeBlock 创建一个新的用例项目,我按照  第7页“VisionSDK_DevelopmentGuide.pdf”中显示的步骤操作,当我使用“C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\vIP_single_cam_frame_copy_copy”中的源代码 时  

创建一个包含源代码文件的新项目、例如"chains_vipSingleCameraFrameCopy.c"、"chains_vipSingleCameraFrameCopy_priv.c"、"chains_vipSingleCameraFrameCopy_priv.h"和一个具有空 main 函数的 main.cpp;

  当我构建新项目时, 会出现许多问题;例如,在“system_LinkID.h”中,未 定义 system_make_link_ID,它是文件中的一个选择性编译项; "UINT32"未定义,我在两个包含的头文件"stdint.h"和"system_ProcID.h"中搜索它,找不到"UINT32"的定义!

 很多问题!

  我如何解决这些问题;我找不到一个项目作为示例;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在构建时能否发布完整日志?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志如下所示:
    |==生成:在 new_usecase 中进行调试(编译器:GNU GCC 编译器)==|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|285|错误:函数调用不能出现在常量表达式中|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|800|注意:在宏'IPU1_0_link'|的扩展中
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|285|警告:函数'System_make_link_ID'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|800|注意:在宏'IPU1_0_link'|的扩展中
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|800|错误:'System_link_ID_capture_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|804|错误:'System_link_ID_capture_1'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|811|错误:'System_link_ID_DISPLAYCTRL'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|816|错误:'System_link_ID_display_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|821|错误:'System_link_ID_display_1'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|826|错误:'System_link_ID_display_2'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|832|错误:'System_link_ID_display_3'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|837|错误:'System_link_ID_VPE_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|841|错误:'System_link_ID_VPE_1'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|845|错误:'System_link_ID_VPE_2'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|849|错误:'System_link_ID_VPE_3'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|853|错误:'System_link_ID_VENC_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|857|错误:'System_link_ID_VDEC_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|861|错误:'System_link_ID_ISSCAPTURE_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|865|error:'System_link_ID_ISSM2MISP_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|869|错误:'System_link_ID_ISSM2MSIMCU_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|873|错误:'System_link_ID_ISSM2MSIMIPOC_1'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|877|错误:'System_link_ID_ISSM2MSIMMCU_2'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|881|错误:'System_link_ID_ISSM2MSIMCU_3'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|885|错误:'System_link_ID_ISSM2MSIMCU_4'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|889|错误:'System_link_ID_app_CTRL'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|893|错误:'System_link_ID_Ultrasonic capture_capture'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|897|错误:'System_link_ID_HCF_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|901|错误:'System_link_ID_split_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|905|错误:'System_link_ID_radar_capture'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|909|错误:'System_link_ID_display_multi_pipe_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|914|错误:'System_link_ID_display_multi_pipe_1'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|919|错误:'System_link_ID_DSSM2MWB_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|923|错误:'System_link_ID_ISS_Resizer_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|927|错误:'System_link_ID_ISS_Resizer_1'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|931|错误:'System_link_ID_ISS_Resizer_2'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|935|错误:'System_link_ID_ISS_Resizer_3'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|957|错误:'System_link_ID_SGXFRMCPY_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|962|错误:'System_link_ID_SGX3DSRV_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|967|错误:'System_link_ID_SGX3DSFM_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|972|错误:'System_link_ID_EP_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|976|错误:'System_link_ID_EP_1'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|980|错误:'System_link_ID_EP_2'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|984|错误:'System_link_ID_EP_3'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|989|错误:'System_link_ID_DATA_Collect_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|994|错误:'System_link_ID_LIDAR_capture'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|998|错误:'System_link_ID_LIDAR_cloud'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|1002|错误:'System_link_ID_SGX_link'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|1006|错误:'System_link_ID_LIDAR_XFORM'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|1010|错误:'System_link_ID_IMU'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|1013|错误:'System_link_ID_dump_link_0'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|1016|错误:'System_link_ID_dump_link_1'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|1019|错误:'System_link_ID_dump_link_2'的枚举器值不是整数常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|1022|错误:'System_link_ID_dump_link_3'的枚举器值不是整数常量|
    ||随后出现了更多错误,但未显示。||
    ||编辑编译器选项中的最大错误限制...|
    |==生成失败:50个错误、1个警告(0分钟、4秒)==|

    因此、我在"#include 后面定义了一个宏"IPU_PRIMARY_CORE_IPU1"在文件 system_linkId.h 中为"#define IPU_PRIMARY_CORE_IPU1" ",则生成日志为:
    |==生成:在 new_usecase 中进行调试(编译器:GNU GCC 编译器)==|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|147|错误:此处未声明"UINT32"(不在函数中)|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkId.h|285|注意:在宏'System_make_link_ID'|的扩展中
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_LinkID.h|800|注意:在宏'IPU1_0_link'|的扩展中
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_const.h|195|错误:此处未声明'int32'(不在函数中)|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_const.h|195|error:Expected "、"或"}"早于数值常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_const.h|1293|错误:在数字常量|之前应为"、"或"}"
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_const.h|1369|错误:在数字常量|之前应为"、"或"}"
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_const_vIP.h|332|error:Expected "、"或"}"早于数值常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_const_vap.h|359|error:Expected "、"或"}"早于数值常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_const_vap.h|386|error:Expected "、"或"}"早于数值常量|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_const_vap.h|413|错误:在数字常量|之前应为"、"或"}"
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_const_vIP.h|440|错误:在数字常量|之前应为"、"或"}"
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|141|错误:'uint32'|之前的预期限定符列表
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|167|错误:'uint32'|之前的预期限定符列表
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|186|error:Expected specifier-quifier-list before 'uint32'|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|201|错误:'uint32'|之前的预期限定符列表
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|218|错误:'uint32'|之前的预期限定符列表
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|229|错误:'System_Link_Info_GET_Flag_Buf_Type'之前的预期'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|231|错误:'System_Link_Ch_Info_Set_Flag_Buf_Type|'之前应为'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|234|错误:在'System_Link_Ch_Info_Get_Flag_Bitstream_Format'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|236|错误:在'System_Link_Ch_Info_Set_Flag_Bitstream_Format|'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|239|错误:'System_Link_Info_GET_Flag_Scan_Format'之前的预期'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|241|错误:'System_Link_Info_Set_Flag_Scan_Format'之前应为'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|244|错误:在'System_Link_Ch_Info_Get_Flag_Mem_Type|'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|246|错误:在'System_Link_Ch_Info_Set_Flag_Mem_Type|'之前应为'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|249|error:Expected '=、'、'、'、'、';'、'asm '或'_attribute_'、before 'System_Link_PRM_Info_Get_Flag_IS_Rt_Update|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|251|错误:'System_Link_prm_Info_set_Flag_is_Rt_Update'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|254|错误:在'System_Link_Ch_Info_Get_Flag_Data_Format'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|256|错误:在'System_Link_Ch_Info_Set_Flag_Data_Format'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|275|错误:在'System_Link_Ch_Info_GET_Flag_buf_Type|'之前应为'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|299|错误:在'System_Link_Ch_Info_Set_Flag_buf_Type'之前应为'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|325|错误:在'System_Link_Ch_Info_GET_Flag_Bitstream_Format'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|349|错误:'System_Link_Info_Set_Flag_Bitstream_Format'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|374|错误:'System_Link_Info_GET_Flag_Scan_Format'之前的预期'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|398|错误:'System_Link_Info_Set_Flag_Scan_Format'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|423|error:Expected '=、'、'、'、'、';'、'asm '或'_attribute_'、before 'System_Link_Ch_Info_Get_Flag_Mem_Type|'
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|447|错误:在'System_Link_Ch_Info_Set_Flag_Mem_Type|'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|476|error:Expected '=、'、'、'、'、';'、'asm '或'_attribute_'、before 'System_Link_PRM_Info_Get_Flag_is_Rt_Update'
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|503|错误:在'System_Link_PRM_Info_Set_Flag_is_Rt_Update'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|529|错误:在'System_Link_Ch_Info_Get_Flag_Data_Format'之前应为'=、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_link_info.h|554|错误:在'System_Link_Ch_Info_Set_Flag_Data_Format'之前应为'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、'、
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system_if.h|136|错误:未知类型名称"UINT32"|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|167|错误:'uint32'|之前的预期限定符列表
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|190|错误:在'stemUtils_align'|之前应为'=''、'、'、'、'、'、'、'ASM'或'_attribute__'
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|191|错误:'stemUtils_floor'|之前应为'=''、'、'、'、'、'、'、'、'、'ASM'或'_attribute__'
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|240|错误:未知类型名称'int32'|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|257|错误:未知类型名称'int32'|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|257|错误:预期的声明说明符或"..." 在'uint32'|之前
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|285|错误:未知类型名称'int32'|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|285|错误:预期的声明说明符或"..." 在'uint32'|之前
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|285|错误:未知类型名称"ptR"|
    C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\links_fw\include\link_api\system.h|285|错误:预期的声明说明符或"..." 在'uint32'|之前
    ||随后出现了更多错误,但未显示。||
    ||编辑编译器选项中的最大错误限制...|
    |==生成失败:50个错误、0个警告(0分钟、3秒)==|

    第一个错误是"UINT32未声明"、但我无法在两个包含的文件"stdint.h"、"include/link_api/system_ProcID.h"中找到它的定义
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    有人能解决我的问题吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试过干净的构建。 您是否还修改了用例名称?
    如果您可以压缩并共享新的用例文件夹、那将非常棒。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    如何与您共享文件夹?我找不到上载文件夹的操作,您能告诉我您的电子邮件并将其发送给您吗?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您单击论坛上的"答复"按钮时、右下角有一个链接"插入代码、附加文件等..."。 单击时、您可以选择不同的格式、附加文件和图片等

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    右下角有一个链接"插入代码、附加文件等..."。

    单击该选项并使用插入文件选项。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      这是我的项目, "chains_vipSingleCameraFrameCopy_priv.h","chains_vipSingleCameraFrameCopy_priv.c"由 工具"vsdk_win32.exe"生成,IDE 是 CodeBlock;  

    当我构建项目时、会出现许多错误、如我在上面提到的错误;并且我将项目放置在路径"C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\apps\src\rtos\usecases";e2e.ti.com/.../vip_5F00_single_5F00_cam_5F00_frame_5F00_copy.rar 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7345.vip_5F00_single_5F00_cam_5F00_frame_5F00_copy.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该工程位于路径:C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\apps\src\rtos\usecase
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VISION SDK 使用基于 makefile 的复杂编译系统、其中涉及构建许多不同的软件组件。 这可以从命令提示符、bash 等中使用
    您无法从这样的 IDE 构建 Vision SDK 用例。 您应该阅读有关如何构建 Vision SDK 的文档并执行同样的操作。

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、更正了一个拼写错误。 您无法从 IDE 构建 Vision SDK。

    此致、
    Rishabh