This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:USB ID 配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657479/linux-am5718-usb-id-configuration

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好专家、

我在 AM5718 IDK EVM 中看到、USB1配置为主机、但我们看不到将 ID (GPIOn)配置为下拉的位置、我已经检查了 DTS、并且没有配置 USB1 GPIOn。

顺便说一下、我还看到了 VUSB_VBUS1的网、但尚未连接到 PMIC、USB1在主机模式下工作是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、

    与 AM335x MUSB 不同、AM57x 中处于主机模式(ddr_mode="host")的 USB 不需要连接 ID 引脚和 VBUS 线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    箱、
    感谢您的支持、因此也无需配置 GPIOn?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、

    没错、除非您将该引脚用于其他用途、否则无需配置 GPIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为 USB 2.0 ID 分配了哪个 GPIO (AM5718引脚编号)? 有没有关于它的任何说明?

    因为我们没有 AM5718 IDK EVM、并且 USB 2.0主机 USB1已经过验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jian Zhou ">为 USB 2.0 ID 分配了哪个 GPIO (AM5718引脚编号)? 是否有任何有关它的描述?[/QUERP]

    我不确定我是否理解您的问题。  对于 AM57x 上处于仅主机模式的 USB、不需要为 ID 引脚检测分配 GPIO、因为 Type-A 插座没有 ID 信号、因此 AM571x IDK EVM 不会使用任何 GPIO 对 USB1端口进行 ID 检测。

    [引用 USER="Jian ZHOZHO"]由于我们没有 AM5718 IDK EVM、并且 USB1作为 USB 2.0主机已经过验证?

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bin、我将花时间研究它、它与 AM335x 有区别。