This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TI-RTOS 转储但不转至异常处理程序

Guru**** 2973640 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655275/rtos-ti-rtos-go-dump-but-do-not-go-to-exception-handler

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138、 SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的项目在 OMAPL138上使用 SYSBIOS。 通常、当 OS 转储时、它会转到异常处理程序、然后我可以重置器件。 但在某些情况下、它不会进入异常处理程序、我不能执行任何操作。

有人可以帮助我解释它、然后给我解决方案。

PS:OMAP 和 TI_RTOS 论坛现已关闭。 我不知道我可以在哪个论坛发布这些问题?

谢谢、

Nhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "OS GO Dump"是什么意思? 如果发生异常、则调用异常处理程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是程序突然停止、我看不到操作系统会发生什么情况、CCS 的"Debug"视图显示 PC 指针指向奇怪的地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看了 Tools->ROV-BIOS -> Scan for Errors 以查看内核是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Todd、

    我将尝试重新出现错误并扫描 BIOS。 但是、当出现错误时、我应该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次出现此问题时,请确保目标已挂起,然后打开 Tools->ROV。 注意:应用程序崩溃的常见原因是堆栈溢出。 因此,请检查 ROV->Hwi->Module 和 ROV->Tasks->Detailed,以确保系统堆栈和所有任务堆栈上都有足够的堆栈空间。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nhan、

    这是否得到了解决?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    它会得到解决。 我找到了缓冲区溢出错误并进行了修复。 谢谢  

    Nhan