This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PRUCAPE:PRU LED 切换不起作用

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658209/linux-prucape-pru-led-toggle-not-working

器件型号:PRUCAPE

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试进行 Linux Shell 脚本 LED 切换。我将 pru0_led.sh 脚本复制到 SD 卡的根分区。 电路板的启动过程完成后,我将尝试运行它,并返回以下消息。

"/dev/rpmsg_pru30设备不存在 "

我做了什么错?希望您能尽早提供支持。

电路板- icev2am335x

SDK - ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.00.04

操作系统- Ubuntu 16.04LTS

此致

paramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paramesh 您好!

    查看 TI PRU 培训的实验6:动手实验。 您是否正在执行"第1部分:Linux 命令行切换"中的步骤? 第2部分使用 pur0_led.sh、但需要第1部分中的设置步骤。

    此致、  

    Nick