This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:共享存储器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658130/am5706-shared-memory

器件型号:AM5706

您好!

是否有任何管理 AM5706共享存储器的规则。 我的意思是,如果2个处理器要访问共享内存,是否有基于优先级的机制或其他第一个块的机制? 如果处理器访问共享内存的一部分,其它处理器将被阻止访问共享内存的其它部分?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在不同的内核上使用什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将在 A15上安装 Linux、在 DSP 上安装 TI RTOS。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick、

    AM57x 使用自旋锁模块在器件中的多个处理器上实现过程同步。 请参阅 TRM 的 Spinlock 部分。

    雷克斯