This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BeagleBoard-X15:DSP 编程

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658221/ccs-beagleboard-x15-dsp-programming

器件型号:BeagleBoard-X15
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我计划使用 X15板来了解 DSP 编程、但我想知道我应该在 Code Composer Studio 的 Resource Explorer 中选择什么?  X15没有相应的开发工具、因此我想知道是否有可供导入的工具、或者我是否仅使用 AM5728器件作为资源?  如果我在"Help->install software 甚至 Eclipse Marketplace"下搜索 X15、则不会显示任何内容。  理想情况下、我希望有一些代码示例可用于更熟悉通过 Code Composer Studio 进行开发。  

如果有任何指导我入门的指导、我们将不胜感激!

谢谢、

Dermot