This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:勘误表 i862说明

Guru**** 2984760 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657876/am5706-errata-i862-clarification

器件型号:AM5706

勘误表指出此问题可能在 SR2.0器件中得到解决。   

J6Entry EVM 板的原理图具有从 AM5720的 RESETOUTN (复位输出)返回 PORz 路径的反馈路径。  但是、R559设置为 NP 似乎会断开连接。

我是否需要在 AM5706设计中规划此电路、或者是否所有 AM5706器件版本为 SR2.0、并且没有此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请查看勘误表文档。  尽管在 PG2.0器件中修复了 i862、但仍有其他勘误表 i727和 i729可能会导致您需要通过热复位生成 PORz。  还显示了其他权变措施选项。  但是、必须实施 i862下讨论的变通办法之一。

    Tom