This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:Tektronix 逻辑分析仪- Micro Support Package GUI

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657104/tms320c6748-tektronix-logic-analyzer---micro-support-package-gui

器件型号:TMS320C6748

大家好、

 

有人能不能简单介绍一下谁拥有 Tektronix 逻辑分析仪 TLA7012型号的“Micro Support Package GUI”?

 

我想供应商会有它,所以我在他们的网站上四处走动,对于 TLA7012的2页可下载软件,没有什么像这样的东西:

https://www.tek.com/product-support

 

客户联系过 Tektronix、也没能拿到。

 

以下是他们获得此信息的反馈和帮助请求:

 

"

我们需要 针对 Tektronix 逻辑分析仪模型 TLA7012的 Micro Support Package。 微支持包是软件 GUI 包、支持在德州仪器 TMS320C6748处理器上运行的软件开发的集成和验证阶段使用逻辑分析仪。

 

您能帮助查找此 GUI 软件包吗? 对于与德州仪器 TMS320C6748处理器配合使用的其他逻辑分析仪 GUI 软件包、还有其他建议吗?

 

我们从 Tektronix 逻辑分析仪供应商处获取此 GUI 包没有成功。 我们正在尝试使用不同的分析器来调查 TI 是否有解决方案或其他路径。 这支持我们的软件测试应用。

"

 

提前感谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    我问团队、他们说他们不知道"Micro Support Package GUI"。 我在网络和 TI 内部进行了一些挖掘、但也没有发现任何相关的东西。 他们是否可以在没有 TI 参与的情况下创建此文件?

    很抱歉、这没什么帮助。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已脱机