This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:3.3V LVCMOS VOH 最小值

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176404/am625-3-3v-lvcmos-voh-min

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM3358AM4378

对于3.3V LVCMOS、请确认 AM62xx 的 VOHmin 电平。 我们已经连接了一个看门狗计时器 TPS3431SDRBR、其 VIHmin 为2.65V。 因此、根据处理器数据表、如果处理器 VOHmin 为2.4V、则需要更改看门狗计时器、因为这两个器件可能不兼容。

对于以前版本的 Sitara 处理器(AM3358 、AM4378),VOHmin 为 VDDSHV-0.45 ,即3.3V -.45 = 2.8V。

对于 AM625x、数据表中是否有关于 VOH 最小值(3.3V LVCMOS)的任何校正或者它是2.4V? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Premalatha Royappan

    感谢您的查询。 请参阅下表了解电气特性、我们目前没有进行任何更新的计划。

     7.8.6 LVCMOS 电气特性

    此致、

    Sreenivasa