请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 主题中讨论的其他器件:AM3358、 AM4378
对于3.3V LVCMOS、请确认 AM62xx 的 VOHmin 电平。 我们已经连接了一个看门狗计时器 TPS3431SDRBR、其 VIHmin 为2.65V。 因此、根据处理器数据表、如果处理器 VOHmin 为2.4V、则需要更改看门狗计时器、因为这两个器件可能不兼容。
对于以前版本的 Sitara 处理器(AM3358 、AM4378),VOHmin 为 VDDSHV-0.45 ,即3.3V -.45 = 2.8V。
对于 AM625x、数据表中是否有关于 VOH 最小值(3.3V LVCMOS)的任何校正或者它是2.4V? 请澄清。