This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:缺少 DSP 电源

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663701/am5716-dsp-power-supply-missing

器件型号:AM5716

您好!

该电路板采用 AM5716AABCDA 器件进行设计、但在设计协处理器中错过了 DSP 电源线。

如果没有 DSP、将发生什么 以及我们如何仅使用 MPU。

谢谢、

Sreedhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是一个巨大的错误、您需要重新设计电路板。 对此没有权变措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    两者都是独立的电源域、我们不能单独使用 ARM MCU。

    1) 1) 两个处理器之间是否存在任何硬件依赖性。

    2) 2)所有 PMIC 输出源都需要连接到 AM5716、即使它们在我的设计中未使用?

     

    谢谢、

    Sreedhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    出于好奇,我有一个快速的问题,这是因为 MMU 在 DSP 子系统中吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    第一、我了解 DSP 子系统的 MMU 和 SRAM 部分。
    #2、??

    谢谢、
    Sreedhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有器件内部架构的确切细节。 但是、在所有用例中都必须连接 DSP 电源。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我们意识到 DSP 电源是必须的、并且在电路板上进行了返工。 在电路板上、我们没有 PMIC VSMPS4_5和 VSMPS6针脚、因此要为我们使用 VSMPS8的 IVU、DSP 和 GPU 供电、这可以吗?

    我们看到电路板未在 SD 或 UART 上引导、请提供一些输入、我们迫切需要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM5716

    大家好、

    我们有一个基于 AM5716 CPU 的定制板。 我们看到电路板未启动。 我正在按照 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_board_bringup_tips 中的步骤 确定问题。

    以下是我对 IDK 和定制电路板上电压的观察结果

                                                    IDK     定制板       

    CAP_VBBLDO_iva       C286   0.93v   1.05V
    CAP_VDDRAM_DSP      C287   1.148v  1.05V     
    CAP_VBBLDO_MPU      C288   0.76V   1.152v   
    CAP_VDDRAM_CORE4   C289   1.14v   0.0v   
    CAP_VBBLDO_DSP      C290   0.93v   0.0v   
    CAP_VDDRAM_IVA       C291   1.148v  0.0v   
    CAP_VDDRAM_MPU      C292   1.143v  0.0v   
    CAP_VDDRAM_CORE3   C293   1.147v  0.0v   
    CAP_VDDRAM_Core1   C296   1.14v    1.15V   
    CAP_VDDRAM_GPU      C297   1.14v    0.0v   
    CAP_VBBLDO_GPU      C298   0.93v    1.05V   

    从上述观察中可以推断出什么?

    此外、我们没有 PMIC VSMPS4_5和 VSMPS6针脚、因此为了为 IVU、DSP 和 GPU 供电、我们使用的是 VSMPS8。

    谢谢、

    Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 PM 专家查看这一点。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我之前的邮件中有一个拼写错误、下面是更新的比较列表

                                                    IDK     定制板       

    CAP_VBBLDO_iva       C286   0.93v   1.05V
    CAP_VDDRAM_DSP      C287   1.148v   0.0v     
    CAP_VBBLDO_MPU      C288   0.76V   1.152v   
    CAP_VDDRAM_CORE4   C289   1.14v   0.0v   
    CAP_VBBLDO_DSP      C290   0.93v    1.05V   
    CAP_VDDRAM_IVA       C291   1.148v  0.0v   
    CAP_VDDRAM_MPU      C292   1.143v  0.0v   
    CAP_VDDRAM_CORE3   C293   1.147v  0.0v   
    CAP_VDDRAM_Core1   C296   1.14v    1.15V   
    CAP_VDDRAM_GPU      C297   1.14v    0.0v   
    CAP_VBBLDO_GPU      C298   0.93v    1.05V  

    我们知道反向偏置和 core1电压正常、但 SRAM 存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "要提供 IVU、DSP 和 GPU、我们使用 VSMPS8、这可以吗?"

    仅数据表中的电源组合是可接受的。 SMPS8仅支持1A 电流、因此在连接 IVA、DSP 和 GPU 的情况下、您可以导致电源故障并触发 PMIC 来关闭或复位系统。

    系统无法引导的原因可能还有其他、因此请检查以确保复位电路和 sysboot 设置正确无误。 尝试连接到调试端口、并将 sysboot 设置为"睡眠/无引导"模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Biser、Ahmad

    我们观察到返工板上的电压介于1.8和1.15之间、因此我们没有获得预期的电压。

    移除短路后、电路板能够从 SD 引导。

    感谢团队、非常感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    移除1.8和1.15之间的短路后、我们无法为 VDDA_RTC 提供1.8V 电压。

    这对功能有何影响,请就此帮助我。

    现在 VDDA_RTC 连接到1.15V、但实际要求是1.8V。

    谢谢、
    Sreedhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这超出规格、RTC 将不起作用。