This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSK3358:evmAM335x 或 evmskAM335x

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658246/ccs-tmdssk3358-evmam335x-or-evmskam335x

器件型号:TMDSSK3358

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个 TMDSSK3358、我想构建并使用 AM335X_StarterWare_02_00_01_01中的一些示例。  我已安装 AM335X_StarterWare_02_00_01_01、但在示例目录中有三个子目录:

BeagleBone、evmAM335x、evmskAM335x

使用哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Attila、

    我不是 StarterWare 专家、但我认为 evmskAM335x 应该用于 TMDSSK3358。

    此致、
    帕维尔