This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:TMS320C6657 ROM 引导加载程序

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654994/ccs-tms320c6657-tms320c6657-rom-bootloader

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!  我叫 Artem。

我 正在尝试 创建 ROM 引导加载程序 并 开始学习 API、但我找不到 复位 API 的控制(硬复位和软复位)。  
您能告诉我在哪里找到此 API 吗? 谢谢=)

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    我认为以下资源将帮助您快速入门。

    www.ti.com/.../sprugy5c.pdf
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneI_Bootloader_Resources_and_FAQ
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6657.pdf#page=80

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    最棒的
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应),但我无法通过 API、旁路寄存器找到 NOR 闪存的工作方式。 您怎么认为、这是可能的?

    Artem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下一个复位器件0x80000000 NOR 闪存中使用 NOR_writer 进行写入应用。
    引脚设置如下:IBL NOR BOOT ON 映像0 (默认) SW3 (OFF、OFF、ON、OFF、ON、ON、ON、 ON、ON、ON、ON) SW5 (ON、ON、ON、 关、开、开、开、开)。

    在我的终端中、会不断地写入措辞"IBL:从 NOR 引导"。

    但我希望写入"Hello from Boot"。

    我的 C 代码:

    TSCL = 0;
    platform_UART_init();
    platform_UART_set_baudate (115200);
    platform_write_configure (platform_write_all);
    platform_write ("Hello from Boot");

    是否需要配置 SPI 以与存储器交互?

    我出了什么问题?

    谢谢你