This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:用于片外看门狗的 U-boot 驱动程序

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658174/linux-am3352-u-boot-driver-for-off-chip-watchdog

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

在电路板中、我使用 CAT706作为片外看门狗、并使用 GPIO 对其进行馈送。 在这种情况下、如何在 uboot 中添加该看门狗的驱动程序? 是否有任何示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Longfei Li:

    您应该启用以下配置参数:CONFIG_HW_Watchdog、CONFIG_OMAP-Watchdog 和 CONFIG_SPL_Watchdog_support。
    看门狗驱动程序位于 u-boot/drivers/watchdog 文件夹中。
    您应该为启用/禁用看门狗添加源代码、如中所述:
    e2e.ti.com/.../327054

    BR
    Tsvetolin Shulev