Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 主题中讨论的其他器件: TPS65910
您好、Sitara 支持团队、
我的客户需要添加等效表达式
根据 AM3352的交付规格的意见、
请确认是否可以添加注释
是否为制造商?
-PORz for AM335x 由 TPS65365的"PWRHOLD"终端状态为高电平->低电平->高电平保证。
μs 数据表中所述、重新启动(低电平->高电平)的时序需要154 μ s (典型值)或更多时间;第36-37页。
×关断 μs、"tdSOFF2"为"5 μ s tCK32k = 154 μ s (typ)"。
此致、
卡纳