This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:SYSBOOT 电压电平

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658205/tmdxice110-sysboot-voltage-levels

器件型号:TMDXICE110
主题中讨论的其他器件:AMIC110

你(们)好

我对 SYSBOOT 引脚在 PWRONRSTn 上升沿期间的电压电平有疑问。

例如、引脚 R4 (AMIC110的)连接到 R115 (U8 - OE 置位)、R192和 U3引脚6 (该引脚上具有9K +/-25%内部下拉电阻器)。

对于上述三个电阻器、引脚 R4 (AMIC110的)上的电压始终小于1.5V (小于 VIH、最小值为2V)。

当 U3保持复位状态时、U3内部下拉电阻是否不会产生影响?

此致

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="varun Rajamanickam"] 连接到 R115的引脚 R4 (AMIC110的引脚 R4)

    这种说法不正确。 U8是一个缓冲器、它将在复位期间和复位释放时主动驱动这个线路。 U3中的下拉与之无关。