This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:PMIC I2C 总线

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657493/linux-am4378-pmic-i2c-bus

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件: TPS65218

工具/软件:Linux

我们有一个由 TPS65218电源管理 IC 供电的 AM4378处理器。  当 TPS65218 电源管理 IC 位于 I2C0总线上时、一切正常、我们可以引导至 Linux 内核、但是、如果我们将 TPS65218 电源管理 IC 移至 I2C1总线或将其完全从 I2C 中移除、 然后、处理器从不启动到我们的 Linux 内核、似乎被锁定了。

是否需要将 TPS65218电源管理 IC 连接到 AM4378处理器的 I2C0总线以使其正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意到 、在 AM4378原理图检查清单 wiki 上 、当将 TPS65218电源管理 IC 与 TI Linux SDK 搭配使用时、它说应连接到 I2C0。 能否修改 TI Linux SDK 以使 TPS65218电源管理 IC 可位于 I2C1总线上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    这是与下面 e2e 线程中讨论的项目相同还是用于另一个项目?

    e2e.ti.com/.../656461

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请检查以下 e2e 线程是否有帮助:

    e2e.ti.com/.../259888
    e2e.ti.com/.../415191
    e2e.ti.com/.../198978

    e2e.ti.com/.../1360060
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是同一个项目,Nathan 和我一起工作。  我们昨天解决了这个问题。  感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    如果没有其他问题、请关闭/验证/解决此主题。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 AM4378原理图检查清单..."如果您计划使用 TI 的软件(Linux SDK)、请务必将 I2C0连接到 PMIC、因为这是用于 PMIC 控制的端口。"  因此、当我们将 TPS65218芯片移至 I2C1时、处理器将不再引导至 Linux。

    有关  问题的解决方法,请参阅 e2e.ti.com/.../656461。  对于 TPS65218芯片、我们必须修改 Linux SDK 以指向 I2C1而不是 I2C0。