This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:复位序列中出现问题 tms320c6678

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656998/rtos-problem-in-reset-sequence-tms320c6678

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

大家好

我使我的定制板具有6678器件、与 EVM 兼容。 此外、我将 Spartan 3与 EVM 相同、并使用 EVM 位文件进行编程。 现在、resetz 没有出现。 两个 CDC62005的输出上有时钟、时钟进入 DSP、但 DSP 时钟上没有时钟16.6MHz。 我测量了复位、看到该引脚始终为低电平。 您能告诉我哪些参数会对 Spartan 产生影响、从而使 resetz 变为高电平吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、我们不会处理第三方设备。

    您能向我展示一下原理图的相关部分吗? 您说这是定制板、但您加载 EVM 的文件... 您的电路板是否与 EVM 完全相同?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。
    实际上、由于我不知道 FPGA 的工作原理、我不得不将所有 EVM 电路放置在我的定制板中进行一些更改。 我之前测试过这个电路板、它工作正常、我在 SYSCLKOUT 引脚中看到16.6MHz。 但现在我在电路中遇到了一个电压问题、我不知道如何找到它。 在我测试电路板时、Resetz 引脚将不会处于高电平、并将 DSP 置于复位状态、16.6MHz 将不会出现。 我不知道为什么 Spartan 在 Resetz 引脚上不发送高电平。 取消 Resetz 置为有效的条件是什么?
    请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在" IO 之前的内核电源定序"中:
    •在 DVDD18处于一个有效电平之后的任何时间、复位可被驱动为高电平。 在由 POR 控制的引导中、在驱动 POR 前、复位必须为高电平
    高。

    在 IO-Before Core 电源排序中:
    •DVDD18处于有效电平后、可随时将 RESET 驱动为高电平。

    请参阅 TMS320C6678数据表中的图7-3内核(IO 电源时序之前的表7-2内核)和图7-4内核电源时序之前的 IO (内核电源时序之前的表7-3 IO)。

    此致、
    Yordan