This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VIP 中的内联下采样

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658179/linux-am5728-inline-downsampling-in-vip

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我们将1024x768 16位 y CB CR 4:2:2 输入流从 DVI 解码 器捕获到 VIP。  我们希望利用 VIP 层中的下采样器生成4:2:0流以进行进一步压缩。 请帮助我们在 vIP.c 、 decer.c 中进行所需的修改 以及任何其它所需的更改