This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2XX:如何在 TI#39;s TDA2XX OD 模块中创建新的目标项目

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667201/tda2xx-how-to-create-new-object-item-in-ti-s-tda2xx-od-module

大家好:

  我想在 TDA2X OD 模块中添加新对象。

  是否可以  在   TDA2X OD 模块(REL.200.V.OD.C66X.00.06.00.00)中创建新的目标项目?

   如何 在 TDA2X 对象 检测中创建新对象?

 

   此致、

  Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    您可以使用 OD 00.06.02.00版本培训新分类器以检测新对象。 在使用 OD 库之前、您需要注意一些事项。

    请浏览此主题、如果您有任何疑问、请告诉我、
    e2e.ti.com/.../624048

    此致、
    Shyam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我们已经讨论过的、您可以使用以下工具培训新数据集:
    github.com/.../acf-jacinto

    培训结束后、将输出一个名称后缀为 DetectorCascade.descriptor 的描述符。 可以使用 VisionSDK OD 模块随附的工具导入/转换该描述符、并在 OD 模块中使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:
    我有一个问题、即如何在 AlgorithmLink_ObjectDrawOption 中为新绘图对象添加枚举值
    (vision_sdk/apps/include/alglink_api/算法 Link_objectDraw。h)?

    此致、
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh

    请按照以下步骤操作

    <1>
    /apps/include/alglink_api/algorithmLink_objectDraw.h
    为 AlgorithmLink_ObjectDrawAlgId 添加新枚举;
    算法_链接_对象_检测_绘制_ALG_CUSTOM = 5、

    <2>
    在/apps/src/rtos/alg_plugins/objectdetection/objectDrawLink_algPlugin.c 中、
    函数- AlgorithmLink_objectDrawSetMetaDataBuf
    为新条目添加其他问题
    if (algId = Algorithorith_link_object_detect_Draw _ALG_custom)并添加您的代码

    <3>
    从 UC 文件设置此新模式
    ChainCommon_customSetObjectDrawPrms()

    pOdDrawPrm->drawAlgId =算法链接对象检测绘图 ALG_CUSTOM


    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivasankaran:
    我们更喜欢在 OD 中添加新的对象项、OD 包括 PD、TSR 和 VD。
    例如、我们要在 OD 中添加人脸检测。
    您能否解释如何在 OD 中添加新商品? (而不是将项目添加到新的 Draw _ALG_CUSTOM 中)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh

    Draw 不执行任何检测,它只是在对象周围绘制一个矩形。 要绘制的坐标位置由对象检测算法提供。 如果要在 OD 中添加 FD、则需要修改/更新 OD Algo 本身。  默认情况下、VSDK 版本不提供任何算法的源代码。 为此、您需要与最近提交 TI 申请的应用工程师或销售/营销团队联系

    此致、Shiju