This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GStreamer 示例

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658141/linux-am5728-gstreamer-example

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

  我们的项目中需要 GStreamer。例如"appsinker"、我们不知道如何使用这条热线。

我们尝试使用 Yocto 下载"machine=am57xx-evm bitbake gstreamer1.0-plugins-dsp66" Pro 。但下载速度太慢(也使用 VPN)并且存在大量编译 问题。

我们还可以参考 GStreamer 的其他示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="bulabula_yan"]   我们的项目中需要 GStreamer。例如"appsink",我们不知道如何使用此热线。

    您可以在 gstreamer 应用程序中使用它。 请查看以下教程:

    gstreamer.freedesktop.org/.../pipeline-manipulation.html

    [引用用户="bulabula_yan"]

    我们尝试使用 Yocto 下载"machine=am57xx-evm bitbake gstreamer1.0-plugins-dsp66" Pro 。但下载速度太慢(也使用 VPN)并且存在大量编译 问题。

    我们还可以参考 GStreamer 的其他示例吗?

    [/报价]

    这是正常现象、需要时间。

    您可以查看本指南:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia

    BR
    玛格丽塔