This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA76P:在 HS200模式下、UBoot eMMC 擦除失败

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663668/linux-dra76p-uboot-emmc-erase-fail-in-hs200-mode

器件型号:DRA76P

工具/软件:Linux

您好!

我将 dra762芯片与 ti linux4.4 psdk3.0软件配合使用。

在  HS200模式下、UBoot eMMC 擦除可能失败、下面是两种类型的错误日志:

你能给我一个建议吗? 谢谢。

=> MMC 擦除0x900000 0x12000

 

MMC 擦除:DEV # 1,块# 9437184,计数73728... 条目 MMC_ERASE_t

CMD_SEND:35

               ARG                     0x00900000

               MMC_RSP_R1、5、6、7        0x00000900

CMD_SEND:36

               ARG                     0x009003FF

               MMC_RSP_R1、5、6、7        0x00000900

CMD_SEND:38

               ARG                     0x00000000

               MMC_RSP_R1b             0x00000800

CMD_SEND:13

               ARG                     0x00010000

               MMC_RSP_R1、5、6、7        0x8000000

状态错误:0x80000000

0个块被擦除:错误

=> MMC 擦除0x900000 0x400

MMC 擦除:DEV # 1,块# 9437184,计数1024... 条目 MMC_ERASE_t
CMD_SEND:35
ARG 0x00900000
MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
CMD_SEND:36
ARG 0x009003FF
MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
CMD_SEND:38
ARG 0x00000000
MMC_RSP_R1b 0x00000800
CMD_SEND:13
ARG 0x00010000
omap_hsmmc_send_cmd:等待 STAT (2)清除的分度输出
RET -19.
CMD_SEND:13
ARG 0x00010000
omap_hsmmc_send_cmd:等待 STAT (2)清除的分度输出
RET -19.
CMD_SEND:13
ARG 0x00010000
omap_hsmmc_send_cmd:等待 STAT (2)清除的分度输出
RET -19.
CMD_SEND:13
ARG 0x00010000
omap_hsmmc_send_cmd:等待 STAT (2)清除的分度输出
RET -19.
CMD_SEND:13
ARG 0x00010000
omap_hsmmc_send_cmd:等待 STAT (2)清除的分度输出
RET -19.
CMD_SEND:13
ARG 0x00010000
omap_hsmmc_send_cmd:等待 STAT (2)清除的分度输出
RET -19.
0个块被擦除:错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 MMC 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的回答。 感谢您提供日志。

    您能否分享以下信息
    您是否仅在 u-boot 或内核中看到问题?
    这是否一致? 您是否在多个电路板上试用过它?

    您能否使用较低的块地址和数量进行检查?

    您可以尝试"MMC dev 1"和"MMC 擦除0x1000 0x400"来检查它是否起作用吗?

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RK


    此问题仅在 uboot 中发生、内核正常。
    我尝试了5块电路板、这种现象是相同的。 概率约为85%
    “MMC dev 1”和“MMC ERASE 0x1000 0x400”,仍有相同的错误

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RK

    此问题是否有进展?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zang、
    是否可以共享完整的引导日志?
    您还能在返回超时之前在 omap_hsmmc_send_cmd ()中打印 MMCHS_STAT 的值;
    我还在尝试在 TI EVM 的一边重现这一点。

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RK

    完整日志为:

    [09:04:57:323]=>U-Boot 2016.05-00089-g652f6d2-脏(2018年2月28日- 09:03:54 +0800)
    [09:04:57:354]OMAP_hsmmc_conf_bus_power
    [09:04:57:354] OMA_hmc_set_clock-sor = 1e0
    [09:04:57:354]OMAP_hsmmc_conf_bus_power
    [09:04:57:354] AC12_V1V8_SIGEN-1
    [09:04:57:682]CMD_SEND:0
    [09:04:57:682] ARG 0x00000000
    [09:04:57:682] MMC_RSP_NONE
    [09:04:57:682]CMD_SEND:8
    [09:04:57:682] ARG 0x000001AA
    [09:04:57:682] 可重置 -19.
    [09:04:57:682]CMD_SEND:55
    [09:04:57:682] ARG 0x00000000
    [09:04:57:682] 可重置 -19.
    [09:04:57:682]CMD_SEND:0
    [09:04:57:682] ARG 0x00000000
    [09:04:57:682] MMC_RSP_NONE
    [09:04:57:682]CMD_SEND:1
    [09:04:57:682] ARG 0x00000000
    [09:04:57:682] MMC_RSP_R3、4 0x00FF8080
    [09:04:57:682]CMD_SEND:1
    [09:04:57:682] ARG 0x40300080
    [09:04:57:682] MMC_RSP_R3、4 0x00FF8080
    [09:04:57:682]CMD_SEND:1
    [09:04:57:682] ARG 0x40300080
    [09:04:57:682] MMC_RSP_R3、4 0xC0FF8080
    [09:04:57:682]CMD_SEND:2
    [09:04:57:682] ARG 0x00000000
    [09:04:57:682] MMC_RSP_R2 0x13014E52
    [09:04:57:697] 0x314A3538
    [09:04:57:697] 0x4510E8A9
    [09:04:57:697] 0x155164AD
    [09:04:57:697]
    [09:04:57:697] 正在转储数据
    [09:04:57:697] 000 - 13 01 4E 52.
    [09:04:57:697] 004 - 31 4A 35 38
    [09:04:57:697] 008 - 45 10 E8 A9
    [09:04:57:697] 012 - 15 51 64广告
    [09:04:57:697] CMD_SEND:3
    [09:04:57:697] ARG 0x00010000
    [09:04:57:697] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000500
    [09:04:57:697] OMA_hmc_set_clock-sor = 4
    [09:04:57:697] CMD_SEND:9
    [09:04:57:697] ARG 0x00010000
    [09:04:57:697] MMC_RSP_R2 0xD07F0132
    [09:04:57:697] 0x0F5903FF
    [09:04:57:697] 0xFFFFFFEF
    [09:04:57:697] 0x864000 AD
    [09:04:57:697]
    [09:04:57:697] 正在转储数据
    [09:04:57:697] 000 - D0 7F 01 32
    [09:04:57:697] 004 - 0F 59 03 FF
    [09:04:57:697] 008 - FF FF FF EF
    [09:04:57:697] 012 - 86 40 00 AD
    [09:04:57:697] CMD_SEND:13
    [09:04:57:697] ARG 0x00010000
    [09:04:57:697] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000700
    [09:04:57:697] CMD_SEND:7
    [09:04:57:697] ARG 0x00010000
    [09:04:57:697] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000700
    [09:04:57:697] CMD_SEND:8
    [09:04:57:697] ARG 0x00000000
    [09:04:57:697] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]CMD_SEND:8
    [09:04:57:713] ARG 0x00000000
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]CMD_SEND:8
    [09:04:57:713] ARG 0x00000000
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]CMD_SEND:6
    [09:04:57:713] ARG 0x03B70200
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1b 0x00000800
    [09:04:57:713]CMD_SEND:13
    [09:04:57:713] ARG 0x00010000
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]CMD_SEND:8
    [09:04:57:713] ARG 0x00000000
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]CMD_SEND:6
    [09:04:57:713] ARG 0x03B90200
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1b 0x00000800
    [09:04:57:713]CMD_SEND:13
    [09:04:57:713] ARG 0x00010000
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]OMAP_hsmmc_set_clock-sor = 1.
    [09:04:57:713]AC12_-3 = 30000
    [09:04:57:713]CMD_SEND:21
    [09:04:57:713] ARG 0x00000000
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]CMD_SEND:21
    [09:04:57:713] ARG 0x00000000
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]CMD_SEND:21
    [09:04:57:713] ARG 0x00000000
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]CMD_SEND:21
    [09:04:57:713] ARG 0x00000000
    [09:04:57:713] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:713]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:729] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:729]CMD_SEND:21
    [09:04:57:729] ARG 0x00000000
    [09:04:57:744] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:744]CMD_SEND:21
    [09:04:57:744] ARG 0x00000000
    [09:04:57:744] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:744]CMD_SEND:21
    [09:04:57:744] ARG 0x00000000
    [09:04:57:744] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:744]CMD_SEND:21
    [09:04:57:744] ARG 0x00000000
    [09:04:57:744] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:744]CMD_SEND:21
    [09:04:57:744] ARG 0x00000000
    [09:04:57:744] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:744]CMD_SEND:21
    [09:04:57:744] ARG 0x00000000
    [09:04:57:744] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000000
    [09:04:57:744]CMD_SEND:21
    [09:04:57:744] ARG 0x00000000
    [09:04:57:744] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:744]CMD_SEND:21
    [09:04:57:744] ARG 0x00000000
    [09:04:57:744] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:744]CMD_SEND:21
    [09:04:57:760] ARG 0x00000000
    [09:04:57:760] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:760] EMMC 调优值=72
    [09:04:57:760]CMD_SEND:16
    [09:04:57:760] ARG 0x00000200
    [09:04:57:760] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:760]CMD_SEND:17
    [09:04:57:760] ARG 0x00000000
    [09:04:57:760] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:760]CMD_SEND:16
    [09:04:57:760] ARG 0x00000200
    [09:04:57:760] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:760]CMD_SEND:18
    [09:04:57:760] ARG 0x00000C00
    [09:04:57:760] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:760]CMD_SEND:12
    [09:04:57:760] ARG 0x00000000
    [09:04:57:775] MMC_RSP_R1b 0x00000900
    [09:04:57:869]警告:VIP board_id (0x3)不正确,默认使用新方法
    [09:04:57:869]警告:VIP IPK_TYPE (0xff)未校准、使用默认 IPK_7。
    [09:04:57:869]board_id=0x83、run_mode=1、IPK_type=0x1、car_mode=0xFE
    [09:04:57:869]CMD_SEND:16
    [09:04:57:869] ARG 0x00000200
    [09:04:57:869] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:869]CMD_SEND:17
    [09:04:57:869] ARG 0x0000E000
    [09:04:57:869] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:869]param 命令行:
    [09:04:57:869]引导系统 A
    [09:04:57:869]CMD_SEND:16
    [09:04:57:869] ARG 0x00000200
    [09:04:57:869] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:869]CMD_SEND:17
    [09:04:57:869] ARG 0x00001000
    [09:04:57:869] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:869]CMD_SEND:16
    [09:04:57:869] ARG 0x00000200
    [09:04:57:869] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:869]CMD_SEND:17
    [09:04:57:869] ARG 0x00005000
    [09:04:57:869] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:04:57:885] 0通过输入键停止自动引导
    [09:04:57:885]
    [09:05:02:174]=> MMC 擦除0x900000 0x400
    [09:05:02:174]
    [09:05:02:174]MMC 擦除:DEV # 1、块# 9437184、计数1024... 条目 MMC_ERASE_t
    [09:05:02:174]CMD_SEND:35
    [09:05:02:174] ARG 0x00900000
    [09:05:02:174] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:05:02:174]CMD_SEND:36
    [09:05:02:174] ARG 0x009003FF
    [09:05:02:174] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:05:02:174]CMD_SEND:38
    [09:05:02:174] ARG 0x00000000
    [09:05:02:174] MMC_RSP_R1b 0x00000800
    [09:05:02:174]CMD_SEND:13
    [09:05:02:174] ARG 0x00010000
    [09:05:02:190] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x80000000
    [09:05:02:190]状态错误:0x80000000
    [09:05:02:206]0块被擦除:错误
    [09:05:03:766]=> MMC 擦除0x900000 0x400
    [09:05:03:766]
    [09:05:03:797]MMC 擦除:DEV # 1、块# 9437184、计数1024…… 条目 MMC_ERASE_t
    [09:05:03:797]CMD_SEND:35
    [09:05:03:797] ARG 0x00900000
    [09:05:03:797] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:05:03:797]CMD_SEND:36
    [09:05:03:797] ARG 0x009003FF
    [09:05:03:797] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:05:03:797]CMD_SEND:38
    [09:05:03:797] ARG 0x00000000
    [09:05:03:797] MMC_RSP_R1b 0x00000800
    [09:05:03:797]CMD_SEND:13
    [09:05:03:797] ARG 0x00010000
    [09:05:03:797] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x80000000
    [09:05:03:812]状态错误:0x80000000
    [09:05:03:812]0块被擦除:错误
    [09:05:18:944] MMC 擦除0x900000 0x400
    [09:05:18:959] MMC 擦除:DEV # 1,块# 9437184,计数1024…… 条目 MMC_ERASE_t
    [09:05:18:959] CMD_SEND:35
    [09:05:18:959] ARG 0x00900000
    [09:05:18:959] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:05:18:959] CMD_SEND:36
    [09:05:18:959] ARG 0x009003FF
    [09:05:18:959] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x00000900
    [09:05:18:959] CMD_SEND:38
    [09:05:18:959] ARG 0x00000000
    [09:05:18:959] MMC_RSP_R1b 0x00000800
    [09:05:18:959] CMD_SEND:13
    [09:05:18:975] ARG 0x00010000
    [09:05:19:973] OMAP_hsmmc_send_cmd:timedout waiting for STAT (2) to clear
    [09:05:19:973]0x480b4230MMCHS_STAT=0x2
    [09:05:19:973] 可重置 -19.
    [09:05:19:973] CMD_SEND:13
    [09:05:19:989] ARG 0x00010000
    [09:05:20:987]OMAP_hsmmc_send_cmd:分度等待 STAT (2)清除
    [09:05:20:987]0x480b4230MMCHS_STAT=0x2
    [09:05:20:987] 可重置 -19.
    [09:05:20:987]CMD_SEND:13
    [09:05:20:987] ARG 0x00010000
    [09:05:22:001] OMA_hsmmc_send_cmd:等待 STAT (2)清除的分度值
    [09:05:22:001] 0x480b4230MMCHS_STAT=0x2
    [09:05:22:001] 可重置 -19.
    [09:05:22:001] CMD_SEND:13
    [09:05:22:001] ARG 0x00010000
    [09:05:23:015]OMA_hsmmc_send_cmd:timedout waiting for STAT (2) to clear
    [09:05:23:015]0x480b4230MMCHS_STAT=0x2
    [09:05:23:015] 可重置 -19.
    [09:05:23:015]CMD_SEND:13
    [09:05:23:015] ARG 0x00010000
    [09:05:24:029]OMAP_hsmmc_send_cmd:timedout waiting for STAT (2) to clear
    [09:05:24:029]0x480b4230MMCHS_STAT=0x2
    [09:05:24:029] 可重置 -19.
    [09:05:24:029]CMD_SEND:13
    [09:05:24:029] ARG 0x00010000
    [09:05:25:027] OMA_hmc_send_cmd:timedout waiting for STAT (2) to clear
    [09:05:25:027] 0x480b4230MMCHS_STAT=0x2
    [09:05:25:027] 可重置 -19.
    [09:05:25:043]0块被擦除:错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的日志。

    [09:05:03:797] MMC_RSP_R1、5、6、7 0x8000000

    [09:05:03:812]状态错误:0x80000000

    [09:05:03:812]0块被擦除:错误

     

    上面的状态响应显示发生了一个 address_out_for_range [31]错误。

    卡容量是多少?

    您是否尝试使用小偏移? 例如"MMC 擦除0x1000 0x400"?

    此致、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RK

    我们的 eMMC 是64G 字节

    0x900000块没有排列。

    MMC 擦除0x1000 0x400也返回相同的错误

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RK

    您可以在 EVM 上的 uboot 中尝试使用 HS200模式吗?
    Uboot2016.05 psdk3.0
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofeng、

    我在尝试几个电路板后重现了该问题。

    这一问题似乎不一致。 有时擦除会返回成功、有时使用相同的命令和参数会失败。 您可以在附加的日志中看到此行为。

    您还注意到、报告了两种类型的错误

    1.设备状态错误(状态错误:0xFDF21228)

    等待 Stat 清除超时(omap_hsmmc_send_cmd:timedout waiting for STAT (2) to clear│··RET-19)

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/6685.mmc_5F00_erase_5F00_log2.txt

    我正在研究根本原因。 我将在进一步调试后提供更新。

    此致、
    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaofeng、
    根据我的分析、即使在向该位写入0x1并等待20毫秒(在某些情况下不一致)后、传输完成的中断位 MMCHS_STAT[1]TC 也不会被清除。
    我正在与 TI 硬件团队跟进此问题。 当我有新信息时、我将提供更新。

    此致、
    RK