This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:如何计算指数平均信号功率?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656262/tms320c5535-how-to-calculate-the-exponential-average-signal-power

器件型号:TMS320C5535

尊敬的所有人:

我正在评估  TMX320C5535 eZdsp 上 C55_CSL_3.08中包含的 BF_RT_BOIS 演示。MSS (多源选择)调用了一些有关 SVD (简单语音活动检测)的函数 algoriteration.in the function of MSS_src_selection()函数中,调用名为 svdGetDecivision (SVD_PTR,&SIG_pow)的函数以获取 crurent 信号的指数平均功率。我想知道如何将 sig_pow 的值(svdGetDecivs()获得的电流信号的 dBm 平均功率转换为表达式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您可以使用 svd.h 中的另一个函数获取该函数(spchdB 或 noedB):

    tint svdGetLeectels (void *inst, Fract *spchdB, Fract *noisedB, UFract *thresh);

    此致、

    Ming
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、
    感谢您的回复。也许您是对的,我可以使用另一个函数。但我只想知道 svdGetDecion()返回的值与用 dBm 表示的 fact 信号值之间的关系。

    此致、
    Eric