This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:用于 Sitara 器件的通用 rootfs

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657245/linux-am5728-common-rootfs-for-sitara-devices

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好 TI:

我们希望 AM335x 和 AM57xx 共享相同的屋顶。  但我们发现/lib/firmware 中的固件有所不同。 因此、我们想知道 AM335x 和 am57xx rootfs 中是否有其他不同的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    您是否提到 tisdk-rootfs 或 arago-base-tisdk?

    由于 Arago-base-tisdk 更基本/更小、因此 AM335x 和 AM57x 之间的差异更小。

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Filesystem

    /lib/modules 和/boot/文件夹中还有另一个区别(例如)。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel:
    我们希望使用 tisdk-rootfs。
    除了/lib/modules 和/boot/.之外、还有其他差异
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨

    我没有完整的差异列表、但由于 AM335x 和 AM572x 器件差异很大、我希望 rootfs 中的差异更大。 我不建议您对这两个设备(AM335x 和 AM572x)使用通用的完整 rootfs、您可能只设置非常小的内容。

    您可以从头开始构建 AM335x tisdk rootfs 和 AM572x tisdk rootfs、并跟踪与构建日志和步骤的差异:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    对于 AM3335x 器件、应使用 MACHINE=AM335x-EVM;对于 AM572x 器件、应使用 MACHINE=am57x-EVM。

    另请参阅:

    processors.wiki.ti.com/.../Customization

    此致、
    帕维尔