This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:LCD 配置

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPD12S015, DS90CR217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657792/linux-am5728-lcd-configuration

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TPD12S015、 DS90CR217

工具/软件:Linux

大家好、

环境设置使用:

操作系统:Ubuntu 16.04

TI-SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09

我正在将10.4"(800x600)显示集成到我们的 AM5728定制板中。 在液晶屏出现问题时、请查找随附的内核日志、配置和 DTS 文件。  

它们在清晰度方面存在一些问题、不确定图形驱动程序侧、Weston 侧、RGB 或分辨率是否存在问题。 请浏览附加的文件、快照一次。

e2e.ti.com/.../4540.AM5728.tar.gz

我在 am57xx-beagle-x15.dts 文件中添加了以下行:  

#if 0
tpd12s015{(&T)
GPIO =<&GPIO7 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>、// GPIO7_10、CT CP HPD *
<&GPIO6 28 GPIO_ACTIVE_HIGH>、/* GPIO6_28、LS OE */
<&GPIO7 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;/* GPIO7_12/SP1_CS2、HPD *
};
#endif

如果需要对 DTS、内核配置进行任何更改、请告诉我启动 LCD。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DSS_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser、

    您能否告诉我们是否在18位模式下使用 LCD、要连接到 LCD 到 LVDS 转换器 IC (SN65LVDS93ADGGR)的线路是什么?

    请找到随附的快照、硬件连接是否正常、请告知我们。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定它将以这种方式工作。 尽管您仅连接了24个数据位中的18个位、但 LVDS 发送器仍将时钟输出24位 LCD 数据。 您需要一个将传输18位数据和3个控制信号的器件、如 DS90CR217。